+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Klistron - definición

El Klistron es un tubo de microondas perteneciente a la clase de tubos de electrones, utilizado para amplificar o generar señales a frecuencias muy altas, generalmente en la gama de ondas centimétricas y decimétricas. El principio de funcionamiento del klystron se basa en la modulación de la velocidad de un haz de electrones que, como resultado de las interacciones con un conjunto de resonadores, conduce a la agrupación de los electrones en los llamados paquetes de electrones y a la posterior conversión efectiva de la energía cinética de este haz en energía de campo electromagnético a la frecuencia deseada.

Los componentes básicos de un klystron son: un cátodo que emite electrones, electrodos que forman el haz, uno o más resonadores (también llamados cámaras de modulación y salida), un espacio de deriva y un colector. Los electrones acelerados por un campo eléctrico entran en el primer resonador, donde su velocidad se modula bajo la influencia de un campo de RF alterno. En el espacio de deriva, los electrones se concentran en forma de ráfagas, que inducen un fuerte campo electromagnético cuando llegan al resonador de salida. Este proceso puede mejorarse utilizando más resonadores intermedios.

Los klistrones se presentan en versiones de resonador único (osciladores) y resonador múltiple (amplificadores). Estos últimos se caracterizan por un elevado factor de amplificación y la capacidad de funcionar a altas potencias de salida. Estas características han dado lugar a aplicaciones en sistemas de radar, transmisores de radar, satélite y televisión, así como en aceleradores de partículas y líneas de transmisión de alta potencia.

La eficacia de un klystron depende de los parámetros del vacío, la geometría de los resonadores, la calidad del sistema de enfoque del haz y la sintonización precisa de la frecuencia resonante. A pesar del desarrollo de la tecnología de semiconductores, los klystrons siguen siendo indispensables para las aplicaciones que requieren alta potencia y gran estabilidad de la señal en la banda de microondas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN