+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La Lámpara De Análisis es un tubo de electrones de vacío utilizado principalmente para probar las características de funcionamiento de otros componentes electrónicos como rejillas, ánodos o cátodos en tubos amplificadores y de conmutación. Su finalidad es permitir la medición de la relación entre la tensión y la corriente en condiciones controladas de laboratorio, lo que permite analizar las propiedades dinámicas y los parámetros de funcionamiento del sistema sometido a prueba.
Estructuralmente, el tubo analizador se asemeja a los tubos de vacío clásicos, pero contiene electrodos adicionales que permiten el control independiente de la tensión y el seguimiento de la forma de onda de la corriente en diferentes configuraciones. Esto permite obtener características estáticas, como curvas de ánodo o características de red, sin la influencia de los efectos secundarios presentes en los sistemas de aplicación reales. El alto vacío y la precisión del diseño de los electrodos permiten obtener resultados de medición fiables y reproducibles.
Este tipo de tubo se utilizó ampliamente durante el desarrollo de la tecnología de tubos, especialmente en la investigación del diseño de nuevos tipos de amplificadores, generadores y moduladores . Su uso fue crucial en la ingeniería de radio y televisión, donde el análisis preciso de los parámetros de los tubos era esencial para optimizar los trayectos de las señales. Hoy en día, el tubo analizador apenas se ve en la práctica de la ingeniería, pero sigue siendo un elemento importante en la investigación histórica y la conservación de dispositivos electrónicos antiguos.
En un contexto didáctico y experimental, el tubo analizador se sigue utilizando en la enseñanza de los fundamentos de la electrónica de vacío, permitiendo visualizar el efecto de las tensiones de control sobre las formas de onda de corriente y comprender el principio de los elementos activos que preceden a los semiconductores .
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.