+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Lámpara De Arco es una fuente de luz que funciona según el principio de un arco eléctrico, formado entre dos electrodos, generalmente de carbono o de metales resistentes al calor. La emisión de luz es el resultado del calentamiento intenso del material del electrodo y de la ionización del gas presente en el hueco del arco. Este fenómeno se produce como resultado de la aplicación de una tensión suficiente para provocar una ruptura eléctrica, que inicia y mantiene un arco a una temperatura muy elevada, que puede alcanzar varios miles de grados Celsius.
Las primeras lámparas de arco funcionaban al aire libre, pero con el tiempo se utilizaron atmósferas controladas, como argón, neón o vapor de mercurio, para aumentar la potencia luminosa y prolongar la vida útil. Dependiendo del gas utilizado y del diseño, las lámparas de arco pueden emitir luz con diferentes características cromáticas y espectrales. En las versiones de alta presión, como la lámpara de vapor de mercurio o xenón, se consigue una emisión de luz blanca intensa o similar a la luz diurna.
Debido a su alto brillo y flujo luminoso concentrado, las lámparas de arco se utilizaban habitualmente en proyectores de cine, focos de escenario, faros y sistemas de iluminación industrial. También se utilizaban en la tecnología de soldadura por arco y en algunos procesos químicos en los que era esencial una fuente de calor intensa. Sin embargo, su funcionamiento implica un elevado consumo de energía, emisiones UV y la necesidad de sistemas de estabilización y refrigeración del arco.
Desde el punto de vista del diseño, la lámpara de arco requiere un sistema especializado de ignición y control de la corriente, ya que las características del arco son no lineales e inestables sin las restricciones adecuadas. Aunque ha sido sustituida en gran medida por fuentes de luz más modernas, como las lámparas de descarga y los LED, todavía se utiliza a veces en aplicaciones especializadas en las que se requiere una intensidad luminosa extrema.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.