+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Módem (Modulador-Demodulador) es un dispositivo para convertir señales digitales generadas por ordenadores u otros dispositivos digitales en señales analógicas adecuadas para su transmisión a través de un medio de comunicación como líneas telefónicas, ondas de radio o fibras ópticas, y para la conversión inversa - de una señal analógica a una señal digital. Este proceso implica la modulación, es decir, la superposición de información digital sobre una onda portadora, y la demodulación, es decir, la recuperación de la información de esta onda al final del trayecto de transmisión.
Los módems desempeñan un papel importante en los sistemas de telecomunicaciones y transmisión de datos, ya que permiten la comunicación a larga distancia a través de canales analógicos. Fueron especialmente populares en aplicaciones de consumo durante el desarrollo del acceso a Internet a través de redes telefónicas, y su funcionamiento se basaba en el uso de técnicas de modulación clásicas como amplitude modulation (AM), frequency (FM) o phase (PM). Los módems modernos utilizan complejos esquemas de modulación y codificación que proporcionan un mayor rendimiento, inmunidad al ruido y eficacia de transmisión.
Dependiendo del entorno de transmisión y del estándar de comunicación, el módem puede integrarse con otras funciones de red, como un router, un punto de acceso Wi-Fi o una interfaz de fibra. En las tecnologías móviles y de banda ancha, los módems admiten varios protocolos de transmisión, como DSL, LTE, 5G o DOCSIS, adaptando la señal digital a las características físicas del medio.
El diseño del módem incluye componentes responsables de la conversión de la señal, la sincronización , el filtrado, la corrección de errores y la gestión del flujo de datos. Estas funciones permiten una transmisión fiable y eficaz de la información entre sistemas digitales remotos, independientemente del tipo de medio de transmisión utilizado.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.