+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
El mecanizado por descarga eléctrica (EDM) es un método de mecanizado especializado para la eliminación precisa de material de una pieza mediante impulsos de descarga eléctrica que se producen entre electrodo y la superficie de la pieza. El proceso tiene lugar en presencia de un medio de trabajo dieléctrico, normalmente aceite mineral o un líquido sintético, que actúa como aislante aislante eléctrico y refrigerante, y arrastra los productos de erosión resultantes.
La electroerosión permite mecanizar materiales conductores de la electricidad, independientemente de su dureza, lo que la convierte en una tecnología especialmente adecuada para metales difíciles de mecanizar, como los carburos, las Pies ajustables o los aceros templados para herramientas. El principio de funcionamiento se basa en descargas de chispas microscópicas que generan temperaturas locales muy elevadas que conducen a la fusión y vaporización de partículas de material en el punto de descarga. Los pulsos repetidos de dan lugar a una conformación gradual de la superficie de acuerdo con la geometría del electrodo de la herramienta.
Otros tipos de electroerosión dependen de la aplicación y del diseño de la máquina, como la electroerosión por hilo, en la que el electrodo tiene forma de cable fino, y la electroerosión por inmersión, en la que el electrodo tiene forma tridimensional y reproduce la geometría deseada en la pieza. Esta tecnología se utiliza en la producción de moldes de inyección, matrices, orificios de precisión, piezas microestructuradas y componentes con geometrías complejas que no pueden conseguirse con los métodos de mecanizado tradicionales.
El proceso de electroerosión se caracteriza por una precisión dimensional y una calidad superficial muy elevadas, aunque con tasas de arranque de material relativamente bajas. Requiere el uso de un control numérico avanzado (CNC) y unos parámetros de proceso adecuados, como la tensión, la corriente de impulso, la frecuencia y la duración de la descarga, que determinan la eficacia, la precisión y la estabilidad del mecanizado.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.