+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

PCM (Modulación por impulsos codificados) - definición

PCM (Pulse-Code Modulation) es una técnica de modulación digital de una señal analógica, que consiste en muestrear la señal a intervalos especificados y luego representar cada muestra mediante un código binario. Es uno de los métodos básicos y más utilizados para convertir señales analógicas en digitales, y se emplea en sistemas de telecomunicaciones, grabación de audio, transmisión de datos y procesamiento digital de señales, entre otros.

El proceso PCM consta de tres etapas principales: muestreo, cuantificación y codificación. En la primera etapa, la señal continua analógica se mide a intervalos fijos según la frecuencia de muestreo, que, según el teorema de Nyquist, debe ser al menos dos veces la frecuencia más alta de la señal de origen. A continuación, cada muestra se cuantifica, es decir, se redondea al valor más próximo a partir de un conjunto fijo de niveles y, por último, cada uno de estos valores se codifica como una secuencia de bits.

PCM es una técnica sin compresión, lo que significa que los datos se graban en su forma digital completa, sin reducción de información. Por este motivo, proporciona una reproducción de muy alta fidelidad de la señal original, pero al mismo tiempo genera grandes cantidades de datos. Las aplicaciones estándar, como los discos CD-Audio, utilizan el muestreo a 44,1 kHz y 16 bits de resolución, lo que permite una reconstrucción precisa del sonido.

PCM proporciona la base para métodos de codificación de señales más complejos, como DPCM (Differential PCM) o ADPCM (Adaptive Differential PCM), que utilizan correlaciones entre muestras para reducir la cantidad de datos transmitidos. El PCM se utiliza ampliamente en telefonía digital (por ejemplo, sistemas E1/T1), la industria del audio y el vídeo, así como en sistemas de grabación y transmisión de señales médicas e industriales. Debido a la naturaleza determinista de esta modulación, las señales codificadas con PCM son fáciles de procesar y resistentes al ruido en los canales de transmisión digital.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN