+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El bucle de fase bloqueada (PLL) es un circuito electrónico utilizado para sincronizar la frecuencia y la fase de una señal de salida con una señal de referencia. Funciona según el principio de retroalimentación , en el que la diferencia de fase entre las dos señales se convierte en una señal de control, utilizada para ajustar un generador de oscilador controlado por tensión (VCO) de modo que su frecuencia y fase se correspondan con una señal de referencia.
Los componentes básicos del PLL son un detector de fase, un filtro de paso bajo, el mencionado generador VCO y un circuito de realimentación. El detector de fase compara la señal de referencia con la señal generada y produce una señal de error proporcional a su diferencia de fase. Esta señal de error se filtra y se dirige a la entrada del VCO, que ajusta su frecuencia hasta que desaparece la diferencia de fase, lo que indica que se ha alcanzado un estado sincronizado.
El PLL se utiliza en muchos campos de la electrónica, como sistemas de telecomunicaciones, convertidores de frecuencia, circuitos de reloj, demoduladores FM, generadores de tiempo y sintetizadores de frecuencia. Su capacidad para mantener una sincronización precisa con una señal de referencia lo convierte en un componente esencial en los sistemas digitales que requieren la estabilización y propagación de señales de reloj.
El circuito PLL puede funcionar en modo de seguimiento de frecuencia, en el que se ajusta dinámicamente a las condiciones cambiantes de la señal de referencia, o en modo de sincronización fija, en el que mantiene una relación de frecuencia fija. Los parámetros del bucle, como la respuesta en frecuencia y el tiempo de subida , dependen de las características del filtro y de las propiedades del VCO, por lo que requieren un diseño cuidadoso, especialmente en aplicaciones que exigen alta precisión y bajo ruido de fase.
Desde el punto de vista de la teoría de control y el procesamiento de señales , el PLL es un sistema no lineal que puede presentar fenómenos dinámicos complejos, incluidos transitorios, fenómenos de captura y pérdida de sincronización, y su estabilidad depende de la sintonización adecuada de los elementos del bucle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.