+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Multiplicador De Electrones es un dispositivo electrónico de vacío o semiconductor utilizado para detectar y amplificar señales eléctricas muy débiles mediante la multiplicación en cascada del número de electrones. Funciona según el principio de emisión secundaria de electrones, un fenómeno en el que electrones adicionales son desprendidos de la superficie de un electrodo por un electrón primario incidente con suficiente energía cinética .
Estructuralmente, un multiplicador de electrones clásico consiste en una serie de electrodos llamados dinodos, dispuestos en una burbuja de vacío. Cada dinodo tiene una tensión positiva creciente con respecto al anterior. Un electrón que golpea el primer dinodo provoca la emisión de varios electrones secundarios, que son acelerados y dirigidos al siguiente dinodo, donde se repite el proceso. Tras pasar por toda la cadena de etapas de emisión secundaria, el número de electrones puede aumentar hasta un millón de veces el de la señal primaria.
Los duplicadores de electrones se utilizan cuando se requiere la detección de señales muy débiles, como fotones , partículas elementales o radiación ionizante. Se utilizan habitualmente en fotomultiplicadores, detectores de centelleo, microscopía electrónica, espectrometría de masas y experimentos de física de altas energías. En optoelectrónica, actúan como elementos de entrada en sistemas de medición de precisión.
Entre los homólogos modernos de los duplicadores clásicos se encuentran los duplicadores de canal (channeltrons) y los multiplicadores semiconductores, que ofrecen un tamaño más reducido, una mayor robustez mecánica y la posibilidad de funcionar en circuitos integrados. A pesar de los avances tecnológicos, los duplicadores de electrones siguen desempeñando un papel vital en aplicaciones que requieren una sensibilidad superior, un bajo nivel de ruido y un funcionamiento fiable en condiciones ambientales extremas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.