+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Generador de corriente alterna (alternador) - definición

Un generador de corriente alterna (alternador) es una máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna (CA). Su principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday de la inducción electromagnética, según la cual un campo magnético alterno que atraviesa los arrollamientos de un conductor da lugar a la creación de una fuerza electromotriz, y a un flujo de corriente en un circuito cerrado.

En el diseño típico de un alternador hay dos componentes básicos: rotor y estator. El rotor, que alberga la fuente de campo magnético (normalmente un electroimán alimentado por corriente continua), gira dentro de un estator que contiene bobinados de inducción. La rotación hace que el flujo magnético de los devanados del estator gire, lo que genera una tensión alterna. En los alternadores síncronos, la frecuencia de la tensión de salida depende directamente de la velocidad del rotor y del número de pares de polos magnéticos.

Los alternadores se utilizan habitualmente en la industria de la energía eléctrica para generar electricidad en centrales eléctricas, así como en sistemas de alimentación de vehículos, donde proporcionan electricidad para la instalación de a bordo y cargan la batería. En los sistemas de automoción, el alternador clásico está equipado además con un circuito rectificador que convierte la corriente alterna generada en corriente continua.

Los alternadores modernos se caracterizan por un alto rendimiento, una gran fiabilidad y la capacidad de estabilizar la tensión de salida gracias a los reguladores integrados. Sus parámetros de diseño -como la potencia nominal , el número de fases, el método de refrigeración y el tipo de bobinado- se adaptan a aplicaciones específicas, desde pequeños generadores auxiliares hasta grandes turbogeneradores en centrales eléctricas industriales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN