+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El pirgeómetro es un instrumento de medida especializado para registrar la radiación de onda larga en el rango infrarrojo , emitida por la atmósfera, las nubes y las superficies terrestres. A diferencia del piranómetro , que mide la radiación solar total (onda corta), el pirgeómetro está diseñado para analizar el balance térmico en el rango de radiación térmica, normalmente entre 4,5 y 50 micrómetros. Este parámetro es crucial en la investigación del clima, la meteorología y el análisis energético de sistemas relacionados con la transferencia de calor .
El funcionamiento del pirgeómetro se basa en la medición del flujo de energía térmica que llega al detector, que está recubierto de una capa negra que absorbe la radiación en el rango de onda larga. El detector, normalmente en forma de elemento termoeléctrico o bolómetro , registra la diferencia de temperatura entre su superficie y un cuerpo de referencia de temperatura conocida. La señal de tensión resultante es proporcional a la diferencia entre la radiación incidente y la radiada por el propio instrumento, lo que obliga a incluir en el cálculo final la propia emisión térmica del dispositivo.
Para garantizar la precisión de la medición y eliminar la influencia de la radiación de onda corta, el pirgeómetro está equipado con un filtro espectral o cúpula óptica que transmite selectivamente sólo la radiación de la gama de longitudes de onda seleccionada. La cúpula también protege los elementos sensibles de los efectos de condiciones atmosféricas como el viento, la humedad o las precipitaciones. Los modelos más avanzados utilizan sistemas activos para controlar la temperatura interna y algoritmos de compensación para aumentar la precisión.
Los pirgeómetros se utilizan, entre otras cosas, en sistemas de evaluación del balance energético de la Tierra, en modelos climáticos, en mediciones de pérdidas radiativas durante la radiación térmica nocturna y en estudios sobre la influencia de las condiciones atmosféricas en el intercambio de energía entre la superficie y la atmósfera. La importancia de estas mediciones aumenta con la necesidad de controlar con precisión los procesos relacionados con el cambio climático y la eficiencia energética del entorno construido.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.