+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Simens (S) es la unidad SI de conductividad eléctrica , que es la inversa de ohm (Ω), la unidad de resistencia eléctrica. Denota la capacidad de un componente o material para conducir la electricidad. Un simens corresponde a la conductividad a la que fluye una corriente de un amperio (A) a través de un elemento bajo una tensión aplicada de un voltio (V). Matemáticamente se expresa como S = A/V, que refleja la relación lineal entre tensión y corriente en un conductor según la ley de Ohm.
En los sistemas electrónicos y eléctricos, la conductividad medida en símens se refiere tanto a las propiedades de componentes individuales -como Resistencias, Diodos o Transistores- como a materiales o estructuras enteras por las que circula la corriente. En el caso de los materiales, la conductividad (también conocida como conductividad) se expresa como la inversa de la resistividad y depende de la composición química, la estructura cristalina y la temperatura.
Esta unidad también es aplicable en el análisis de circuitos de corriente alterna, donde se utiliza para describir conductancia - el componente real de la admitancia - es decir, la inversa de impedancia. Debido a su amplio uso en ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y física del estado sólido, el simens es una parte importante del análisis del comportamiento de los sistemas eléctricos, ya que permite modelar con precisión el flujo de carga y las pérdidas de energía.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.