+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La escobilla es un componente eléctrico utilizado en máquinas rotativas, como motores y generadores con conmutador, para proporcionar contacto eléctrico entre las partes móviles y estacionarias del sistema, normalmente entre el rotor y el circuito externo de alimentación o de recepción de energía. En el diseño clásico, la escobilla adopta la forma de un elemento de carbono o grafito presionado contra la superficie del conmutador o anillo colector por un muelle, permitiendo que fluya la corriente mientras gira la pieza giratoria.
El material utilizado para las escobillas debe ofrecer un compromiso adecuado entre conductividad eléctrica, resistencia al desgaste mecánico y capacidad para funcionar en condiciones de fricción y alta temperatura. En la práctica, se utilizan escobillas de grafito puro, grafito metalizado (por ejemplo, dopado con cobre) o mezclas especializadas adaptadas a las características de la máquina. Según el tipo de máquina, la corriente transportada puede ser corriente continua (CC) o corriente alterna (CA), lo que también influye en la elección del material y el diseño de las escobillas.
Las escobillas son un componente esencial en los motores de CC con colector y en algunas máquinas síncronas y asíncronas con anillos colectores. Su función es transmitir energía sin necesidad de conexiones mecánicas adicionales, permitiendo que la máquina funcione continuamente. Con el tiempo, las escobillas se desgastan, por lo que es necesario sustituirlas periódicamente para mantener la eficacia y fiabilidad del sistema. Si las escobillas no funcionan correctamente, pueden producirse chispas, pérdidas de energía y daños en el colector.
Hoy en día, en muchas aplicaciones, las soluciones clásicas de escobillas están siendo sustituidas por tecnologías sin escobillas (por ejemplo, Motores BLDC), que eliminan la necesidad de contacto mecánico, aumentando la durabilidad y la eficiencia de los sistemas de accionamiento. No obstante, las escobillas siguen siendo un componente esencial en muchos diseños industriales, de automoción y de electrodomésticos de uso cotidiano, donde se sigue valorando su sencillez y fiabilidad.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.