+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Conmutador - definición

Un Conmutador es un componente mecánico-eléctrico utilizado principalmente en motores y generadores de corriente continua , cuya función es cambiar periódicamente la dirección del flujo de corriente en los devanados del rotor, para que el par electromagnético producido mantenga una dirección constante. Actúa como un interruptor de contacto giratorio, asegurando una conexión adecuada entre la parte giratoria de la máquina y la fuente de alimentación o el sistema de captación de energía. La función clave del conmutador es permitir la conversión de energía eléctrica en energía mecánica (en motores) o viceversa (en generadores), manteniendo la naturaleza unidireccional de la corriente en el circuito externo.

Estructuralmente, un conmutador consiste en un conjunto de segmentos metálicos, generalmente de cobre, dispuestos en forma cilíndrica sobre el eje del rotor. Estos segmentos están aislados entre sí e interactúan con escobillas - elementos de contacto hechos de un material conductor, normalmente grafito, que están en contacto constante con los segmentos giratorios. Cuando el rotor gira, los segmentos individuales del conmutador se conectan a los distintos devanados, cambiando la dirección de la corriente de forma sincronizada con la posición mecánica.

La conmutación, el proceso de cambiar la dirección de la corriente en los devanados, es crucial para mantener la rotación continua del rotor en una dirección y para el correcto funcionamiento de las máquinas eléctricas. En la práctica técnica, la calidad de la conmutación tiene un impacto significativo en la eficiencia, la durabilidad y el nivel de interferencia electromagnética producida por la máquina. El mal funcionamiento del conmutador puede provocar chispas, un desgaste excesivo de las escobillas y el deterioro del rendimiento dinámico del sistema de accionamiento.

Aunque los diseños modernos utilizan cada vez más motores de CC sin escobillas con control electrónico de la conmutación, el conmutador clásico se sigue utilizando ampliamente en accionamientos sencillos, herramientas eléctricas, electrodomésticos y sistemas en los que el bajo coste y la sencillez son importantes. En sistemas con mayores requisitos, el uso de conmutadores es limitado debido a su susceptibilidad al desgaste mecánico, los requisitos de mantenimiento y las emisiones de ruido.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN