+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Generador de corriente continua - definición

Un Generador De Corriente Continua es una máquina eléctrica que convierte energía mecánica en energía eléctrica unidireccional, es decir, corriente continua. Su principio básico de funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética, según la cual un conductor en movimiento en un campo magnético cruza las líneas de fuerza del campo, dando lugar a una fuerza electromotriz. En el caso de los generadores de corriente continua, se utilizan diseños especiales que permiten obtener una tensión de polaridad constante a pesar de la naturaleza giratoria del funcionamiento del dispositivo.

Los elementos estructurales básicos de un generador de CC son: rotor con bobinados de inducido, estator que genera un campo magnético (a menudo mediante electroimanes o imanes permanentes) y conmutador - un rectificador mecánico construido a partir de segmentos de cobre y escobillas escobillas de carbón. Es el conmutador, que gira con el rotor, el que cambia la polaridad de la tensión inducida en los devanados del inducido modo que se produzca una tensión continua a la salida de la máquina.

Dependiendo del método de excitación, los generadores de CC se dividen en excitados independientemente, en derivación, en serie y de bobinado compuesto. Cada uno de estos tipos tiene diferentes características de control y dinámicas, lo que determina su idoneidad para diferentes aplicaciones. Estos tipos de generadores se utilizaron ampliamente en los primeros sistemas eléctricos antes de ser desplazados por los alternadores más eficientes y los sistemas rectificadores.

Hoy en día, los generadores de corriente continua se utilizan principalmente en nichos de mercado como pequeñas centrales eléctricas, sistemas de accionamiento de velocidad variable, sistemas de alimentación de emergencia y algunas aplicaciones de laboratorio. Tienen la ventaja de la sencillez de la regulación de la tensión de salida y la capacidad de alimentar directamente a los consumidores que necesitan tensión continua sin necesidad de convertidores adicionales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN