+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

VRM (Módulo Regulador de Tensión) - definición

VRM (Módulo Regulador de Tensión) es un circuito electrónico modular responsable de estabilizar y suministrar una tensión de alimentación especificada con precisión a componentes que requieren niveles de potencia controlados con precisión, como procesadores, GPU, memorias u otros circuitos digitales avanzados. El VRM desempeña una función clave en los modernos sistemas informáticos y dispositivos electrónicos en los que la tensión de entrada varía significativamente en función de las necesidades de los consumidores.

Técnicamente, el VRM suele ser un convertidor de impulsos buck (voltage step-down) que ajusta dinámicamente el nivel de tensión de salida en respuesta a la variación de la carga y las condiciones de funcionamiento. Consta de un Controladores PWM (Pulse Width Modulation), Transistores de potencia (normalmente MOSFETs), Bobinas, Condensadores de filtro y Circuitos de medida. El funcionamiento del VRM se basa en el encendido y apagado cíclicos de los Transistores de potencia para regular la tensión media en la salida, minimizando al mismo tiempo la pérdida de energía.

Los VRM que se utilizan hoy en día en las placas base de ordenadores y servidores deben cumplir estrictos requisitos de estabilidad de tensión, velocidad de respuesta a los cambios de carga y eficiencia energética. Esto es especialmente importante cuando se alimentan unidades centrales de procesamiento (CPU) y unidades de procesamiento gráfico (GPU), que pueden variar dinámicamente el consumo de energía en función de la carga. Las soluciones VRM avanzadas también implementan funciones de monitorización, protección térmica y de corriente, y admiten la regulación del voltaje según las especificaciones de los fabricantes de CPU (por ejemplo, Intel VRD, AMD SVI).

El rendimiento del VRM repercute directamente en la estabilidad del sistema, su capacidad de overclocking y la cultura energética general del dispositivo. Tanto los aspectos electrónicos como los térmicos son cruciales en el diseño de los VRM, lo que los convierte en uno de los componentes energéticos más avanzados de las plataformas informáticas actuales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN