+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un enlace metálico es un tipo de enlace químico que se produce entre átomos metálicos, caracterizado por una estructura electrónica específica en la que los electrones de valencia externos forman lo que se conoce como un gas de electrones que se mueven libremente por toda la estructura cristalina del metal. Estos electrones no están asignados a un ion positivo específico, sino que forman un campo electrónico común, responsable de la cohesión y las propiedades fisicoquímicas del material.
El mecanismo de enlace metálico implica una interacción electrostática entre núcleos atómicos cargados positivamente (cationes metálicos) y un gas de electrones cargado negativamente. Esta deslocalización de electrones hace que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica, una alta plasticidad y un brillo superficial característico. El libre movimiento de los electrones facilita la transferencia de energía y carga, lo que hace que los metales sean materiales de especial importancia en ingeniería eléctrica, electrónica e ingeniería de materiales.
El enlace metálico se produce no sólo en los metales puros, sino también en sus Pies ajustables, donde se mantiene una estructura basada en un campo común de electrones a pesar de la presencia de Otros elementos. Su fuerza depende del número de electrones de valencia y de la densidad de empaquetamiento de los iones en la red cristalina, lo que se traduce en propiedades mecánicas como la dureza, la elasticidad o la resistencia a la deformación.
En el modelo de bandas, el enlace metálico se explica por el solapamiento de los niveles de energía de los átomos y la formación de una banda de conducción en la que los electrones pueden moverse libremente. La presencia de bandas de energía incompletamente llenas subyace a la conductividad eléctrica de los metales y los distingue de los dieléctricos y de los Semiconductores . Este enlace, aunque no está localizado espacialmente como los enlaces covalentes, desempeña un papel clave en la conformación de la estructura y la función de los materiales estructurales y funcionales en la tecnología y la industria.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.