+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Calculando configurações de capacitores em série e paralelo

O calculador de capacidade de capacitor facilita o cálculo da capacitância equivalente de circuitos em série e paralelo – seja você trabalhando com componentes individuais ou vários capacitores conectados juntos. Basta inserir os valores do capacitor, selecionar as unidades apropriadas (picofarad – pF, nanofarad – nF, microfarad – µF, millifarad – mF, farad – F), e a ferramenta irá automaticamente convertê-los para uma base comum e fornecer o resultado. Esta é uma ajuda prática ao selecionar substituições, projetar filtros, fontes de alimentação ou circuitos temporizadores.

Para que serve a calculadora de rede de capacitores?

A calculadora de capacitores ajuda a calcular rapidamente a capacitância equivalente de vários elementos conectados em série ou paralelo, sem cálculos manuais e conversões de unidades. É útil sempre que um valor de capacitância não disponível diretamente no catálogo é necessário ou quando vários capacitores devem ser selecionados como substitutos para um elemento com uma classificação incomum. Isso facilita a seleção de capacitores para um projeto existente, a otimização de um filtro, o ajuste de um circuito RC de temporização ou a estimativa da capacitância real em uma fonte de alimentação reparada.

Unidades de capacitância dos capacitores

A unidade básica de capacitância no sistema SI é o farad (F), mas na prática geralmente se encontra na forma de unidades derivadas. Capacitores típicos em eletrônica têm capacitâncias que variam de alguns picofarads a centenas de microfarads, portanto, é mais conveniente trabalhar com unidades menores. A calculadora de capacitância de capacitores converte automaticamente entre:

  • picofarad (pF) – 1pF = 10⁻¹²F
  • nanofarad (nF) – 1nF = 10⁻⁹F
  • microfarad (µF) – µF = 10⁻⁶F
  • millifarad (mF) – 1mF = 10⁻³F
  • farad (F) – 1F = 1F

Em circuitos de alta frequência (RF), dominam os capacitores na faixa de pF e nF; em filtros e circuitos de acoplamento, usa-se frequentemente nF; e em fontes de alimentação e filtragem de ripple, normalmente µF. A calculadora permite combinar livremente diferentes unidades em um único cálculo, facilitando o trabalho com valores mistos de capacitância.

Ligação em série de capacitores

Em uma ligação em série de capacitores, a capacitância equivalente é menor que a menor capacitância do conjunto. Isso resulta do fato de que os capacitores em série "compartilham" a tensão, e a carga que passa por cada elemento é a mesma. Matematicamente, a soma dos recíprocos das capacitâncias individuais resulta no recíproco da capacitância equivalente total de toda a rede.

Essa conexão é usada, entre outros casos, quando é necessário aumentar a tensão operacional permitida – por exemplo, ao trabalhar com tensões de alimentação mais altas e os capacitores disponíveis possuem tensão nominal muito baixa. A calculadora verifica rapidamente qual será a capacitância total dessa série e o quanto ela difere do valor "alvo" único.

Ligação em paralelo de capacitores

Em uma conexão paralela de capacitores, as capacitâncias simplesmente somam, e a tensão em cada elemento é a mesma. Isso facilita aumentar a capacitância total da rede adicionando mais capacitores em paralelo a um elemento existente. É especialmente útil para "completar" um valor de capacitância incomum ou melhorar a filtragem de ripple em uma fonte de alimentação.

Conexões paralelas são comumente usadas em filtros de energia, onde capacitores de diferentes capacitâncias (por exemplo, 100nF + 10µF) são combinados para suprimir de maneira mais eficaz tanto perturbações rápidas quanto variações de tensão mais lentas. A calculadora de capacitância de capacitores calcula rapidamente a capacitância total desse conjunto, independentemente de os elementos individuais estarem em pF, nF ou µF.

Aplicação prática da calculadora

Na manutenção prática, a calculadora de capacitores facilita a seleção de substitutos – por exemplo, quando se deseja substituir um capacitor difícil de encontrar de 47nF por dois capacitores de 100nF conectados adequadamente. Ao projetar placas de circuito impresso e fontes de alimentação, a ferramenta permite verificar rapidamente se um conjunto de capacitores disponíveis oferece capacitância de filtragem suficiente e se os valores se encaixam na faixa requerida. Em circuitos analógicos, de áudio e filtros RC, a calculadora agiliza a seleção de capacitâncias para constantes de tempo específicas e facilita experimentos com diferentes configurações.

Contudo, ao trabalhar com capacitores, vale sempre lembrar que o funcionamento correto do circuito depende não apenas da capacitância, mas também da tensão de operação, ESR, tolerância e tipo de dielétrico.

FAQ - perguntas mais frequentes sobre redes de capacitores em série e paralelo

A calculadora funciona da mesma forma para capacitores bipolares e polarizados?

Sim. Do ponto de vista dos cálculos de capacitância, circuitos com capacitores bipolares e polarizados são calculados exatamente da mesma forma – as fórmulas para conexões em série e paralelo são idênticas, independentemente do tipo de dielétrico ou polaridade. Portanto, a calculadora mostra a capacitância equivalente correta, mas não verifica se um tipo específico de capacitor pode ser usado em determinado local – capacitores eletrolíticos ainda exigem observação de polaridade, tensão de operação e tipo de sinal (DC/AC).

Pode-se combinar diferentes tipos de capacitores (ex.: eletrolítico com cerâmico)?

Sim, diferentes tipos de capacitores podem ser combinados, e em muitos circuitos essa é inclusive uma solução padrão – por exemplo, um capacitor eletrolítico de grande valor em paralelo com um de 100nF cerâmico na fonte de alimentação. Porém, deve-se lembrar de algumas regras: todos os elementos devem ter tensão de operação adequada, capacitores eletrolíticos devem ser polarizados conforme marcação, e em circuitos de precisão, devem-se considerar diferenças em ESR, corrente de fuga e estabilidade térmica. Misturar tipos "às cegas" pode ser problemático em filtros de áudio, circuitos de medição ou circuitos de alta frequência – onde uma abordagem mais consciente é recomendada.

Qual deve ser a tensão de operação de cada capacitor em série?

Em uma conexão em série, cada capacitor "recebe" uma parte da tensão total, portanto sua tensão nominal não pode ser inferior à tensão que pode surgir sobre ele. Se os capacitores forem idênticos, geralmente assume-se que a tensão se divide igualmente – então a tensão máxima de operação do circuito é aproximadamente a soma das tensões nominais, mas ainda vale deixar uma margem. Na prática, devido a diferenças em capacitância e corrente de fuga, a tensão não se divide perfeitamente; por isso, em circuitos com tensões mais altas, geralmente são usados capacitores com margens maiores e – para aplicações mais exigentes – resistores de balanceamento são empregados.

Por que a capacitância "diminui" na conexão em série e "aumenta" na conexão em paralelo?

Na conexão paralela, todos os capacitores veem a mesma tensão, e suas cargas se somam. Portanto, as capacitâncias somam-se diretamente, e a capacitância equivalente é maior que qualquer capacitância individual. Na conexão em série, a situação é oposta: os capacitores estão "conectados um após o outro", a carga flui por eles com a mesma corrente, e a distância efetiva entre as placas aumenta. Portanto, a capacitância equivalente é menor que a menor capacitância do conjunto. Matematicamente, na série, somam-se os recíprocos (1/C), e no paralelo, somam-se as capacitâncias (C) diretamente.

Quando usar um único capacitor maior e quando vários capacitores menores conectados em paralelo?

Depende do que é mais importante no circuito: simplicidade, espaço na placa, parâmetros elétricos ou disponibilidade de componentes.

Um capacitor único maior funciona melhor quando:

  • há espaço suficiente na placa e o tipo disponível específico atende à necessidade (ex.: eletrolítico de 470µF/50V),
  • o circuito não é muito sensível a ESR/ESL e não opera em frequências muito altas,
  • a simplicidade na montagem e menos componentes são prioridades (menos pontos potenciais de falha, PCB mais simples),
  • o capacitor é usado como principal "armazenador de energia" na fonte, após o retificador, com ripple moderado.

Vários capacitores menores conectados em paralelo são melhores quando:

  • se quer aumentar a corrente de ripple permitida e "dividi-la" entre vários elementos,
  • valores baixos de ESR e ESL são importantes – a conexão paralela de vários capacitores reduz a impedância efetiva do circuito,
  • é mais fácil acomodar vários pacotes pequenos na placa do que um capacitor grande,
  • valores típicos estão disponíveis (ex.: 2×220µF em vez de um 470µF) e deseja-se construir a capacitância necessária a partir deles,
  • projeta-se fontes de alimentação mais exigentes (ex.: circuitos digitais rápidos, controladores de potência) e quer-se combinar diferentes capacitâncias – ex.: 100nF + 1µF + 47µF – para filtrar distúrbios rápidos e alterações mais lentas.

Na prática, uma combinação de ambas as abordagens é frequentemente usada: um capacitor maior "armazenador de energia" e vários menores colocados próximos aos circuitos integrados. Em caso de dúvida – especialmente em potenciais elevados e frequências altas – vale consultar notas de aplicação do fabricante ou discutir o projeto com um projetista experiente de PCB.

Você sabia...

  • Farad parecia abstrato no passado. Por anos, 1F era uma capacitância "teórica" – capacitores típicos tinham valores em pF a µF. Apenas o desenvolvimento de supercapacitores tornou valores na faixa de vários a centenas de farads em componentes físicos reais algo não mais ficção científica.
  • Mais capacitores não significam sempre melhor. Usar muitos capacitores em paralelo sem cuidado pode gerar laços de corrente, problemas de EMI e ressonância descontrolada com a indutância das trilhas. Portanto, conta não apenas o total em µF, mas também como estão dispostos na placa.
  • Dois capacitores idênticos de 100µF / 50V conectados em série resultam em aproximadamente 50µF de capacitância, mas a tensão máxima do circuito teoricamente sobe para 100V. Esse é um truque popular quando tensões maiores devem ser suportadas e capacitores mais fortes são difíceis de obter.
  • Antes do termo "capacitor" ser usado, era empregado o chamado frasco de Leyden, um recipiente de vidro com superfície metalizada que acumulava carga. O capacitor de filme de hoje é essencialmente a mesma ideia, só que mais moderno.
  • Mesmo que você não solde nenhum capacitor, trilhas longas, fios e planos de cobre criam capacitâncias parasitas. Em circuitos RF ou com bordas de sinal íngremes, esses "picofarads ocultos" podem causar tanto problema quanto um componente mal selecionado.
  • Em engenharia elétrica e grandes sistemas de compensação de potência reativa, capacitores deixam de ser pequenos "tablets" para ser módulos inteiros em invólucros metálicos, com capacitâncias na faixa de µF mas tensões contadas em kV. Esses poucos microfarads não parecem modestos nesse caso – capacitores de alta tensão podem ser... do tamanho de eletrodomésticos!

CONSULTE TAMBÉM