Categoria não encontrada

(0)

Sistemas hidráulicos

Os sistemas hidráulicos com controlo eletrónico adequado são uma parte importante dos sistemas mecatrónicos e são insubstituíveis quando é necessário aplicar grandes forças e momentos de torção. No nosso catálogo, pode selecionar elementos de acordo com os acessórios necessários na categoria hidráulica e os sensores necessários. As características mais importantes dos sistemas hidráulicos :

  • os pequenos elementos podem transferir forças significativas,
  • a mudança de velocidade dos atuadores é rápida e contínua,
  • segurança implementada com válvulas de alívio de pressão,
  • a viscosidade dos óleos hidráulicos depende da temperatura,
  • as fugas provocam perdas de energia,
  • ocorrência de vibrações e ruídos.

Pressão e conceitos relacionados

Unidades de pressão

A pressão é dada em várias unidades, tanto as mais populares,  retiradas do sistema SI, pascal (Pa) e megapascal derivados (MPa); 1 Pa = 1 N/m2, como bares (bar), cada um dos quais é equivalente a 100.000 Pa ou 0,1 MPa.

Pressão: um elemento importante na seleção de produtos

A pressão máxima a que um determinado elemento pode funcionar é um dos parâmetros importantes para selecionar os componentes de instalação que garantirão um funcionamento seguro e sem problemas dos dispositivos. Isto diz respeito tanto aos conectores como às válvulas ou outros elementos da instalação.

Estanquidade das instalações hidráulicas.

Os sistemas hidráulicos com um peso relativamente baixo permitem atingir forças e momentos elevados. Os sistemas hidráulicos permitem um movimento muito mais suave em comparação com os acionamentos elétricos ou pneumáticos. Uma das principais desvantagens dos sistemas hidráulicos é a necessidade de estanqueidade das ligações de instalação e a sensibilidade à contaminação do fluido de trabalho.

Material de vedação

Como já foi referido, as fugas representam uma séria ameaça à eficiência dos sistemas hidráulicos. Por este motivo, a seleção dos elementos de vedação corretos é crucial. Os materiais de vedação disponíveis no nosso catálogo são: EPDM, FKM, borracha NBR, NBR, PTFE. Cada um deles tem características específicas e pode facilmente escolher aquele que tornará os nossos acessórios hidráulicos perfeitos para a sua instalação.

EPDM

O termo EPDM refere-se a um material que é uma combinação de etileno, propileno e um monómero. Na linguagem corrente, é designado por borracha sintética. Graças a uma preparação e composição química adequadas, caracteriza-se por propriedades de vedação impressionantes. É extremamente flexível e tem uma elevada resistência à tração. É uma alternativa à borracha natural obtida a partir de várias espécies de árvores. Na indústria, é marcada como EPDM.

FKM

FKM é uma abreviatura de composto fluoroquímico, também conhecido como FPM. Para distinguir estes termos, FKM é a designação internacional ISO para todos os fluoroelastómeros, enquanto FPM é a designação alemã DIN. O termo FKM engloba várias misturas de polímeros sintéticos que partilham o monómero VDF (difluoreto de vinilideno). Tem boa resistência ao calor e ao ozono, bem como a uma vasta gama de produtos químicos, o que o torna um elastómero "versátil".

NBR

A borracha NBR é um composto de borracha caracterizado por uma maior resistência a óleos, combustíveis e massas lubrificantes à medida que o teor de ACN aumenta. No entanto, a sua resistência a baixas temperaturas do ar diminui com o aumento do ACN. É possível obter um composto resistente ao ozono através da combinação de NBR com PVC no processo de produção. A combinação de NBR com resina fenólica produz uma borracha que é elástica quando esticada e resistente à água quente.

A abreviatura NBR significa nitrilo, que é um dos tipos mais populares de borracha. Dependendo da sua composição, a borracha NBR pode ser resistente a óleos de motor, óleos de aquecimento, óleos de transformador, massas lubrificantes, fluidos hidráulicos e muitos outros produtos químicos. Também é resistente a álcoois, soluções salinas, ácidos diluídos e álcalis. No entanto, não é resistente a óleos e massas lubrificantes que contenham silicone, fluidos de travões à base de glicol e fluidos hidráulicos HFD. Também não é resistente a ácidos concentrados, álcalis, hidrocarbonetos, ésteres aromáticos e clorados.

PTFE

Politetrafluoroetileno (PTFE), também designado por politetrafluoroeteno, é um polímero não ramificado, de estrutura linear, contendo flúor e carbono, parcialmente cristalino. É conhecido pelo nome comercial Teflon™, propriedade da DuPont. Outros nomes comerciais de PTFE incluem Dyneon PTFE (anteriormente Hostaflon) e Gore-Tex para membranas de PTFE.

Teste da qualidade das instalações através da medição da estanquicidade.

O funcionamento eficaz dos sistemas hidráulicos depende, em grande medida, da estanquidade dos componentes individuais, que é conseguida através da boa ligação dos componentes da instalação e da sua qualidade. A qualidade dos acessórios hidráulicos tem uma influência significativa na estanquidade de todo o sistema. A sua falha pode ter consequências desastrosas devido à elevada pressão neles existente. Por isso, um teste de estanquidade completo é de grande importância para o funcionamento de todo o sistema. O teste de fugas pode ser efetuado através de vários métodos.Um dos métodos mais precisos e relativamente pouco dispendiosos é o método do vácuo e da sobrepressão, que utiliza um espetrómetro de gás e hélio. Trata-se de um gás não tóxico e não inflamável, mesmo em combinação com outros gases, o que lhe confere uma vantagem decisiva, garantindo a segurança na verificação da estanquidade da instalação.

Outros filtros de seleção para acessórios de instalação.

O catálogo TME oferece a possibilidade de ordenar os elementos disponíveis por: temperatura de funcionamento, consumo de energia, tensão de alimentação, tamanho do orifício de montagem e muitos outros. Isto dá-lhe a oportunidade de escolher os elementos de instalação que são perfeitos para um projeto específico.

Não foram encontrados produtos para a categoria selecionada. Recomendamos a oferta TME:Verificar