+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Vimos por este meio informar de que somente aceitamos encomendas de clientes empresariais.
O multímetro digital destina-se à medição digital de tensões diretas e alternativas. Estes tipos de dispositivos podem ser utilizados como um dispositivo independente ou como um bloco do sistema central de gravação e processamento de dados. As suas capacidades e parâmetros metrológicos criam um vasto campo de aplicação em laboratórios, oficinas e indústrias.
O uso de um multímetro implica medir a voltagem de CC e converter o valor da voltagem em um valor temporal. Em seguida, conta de forma digital a medição de referência do gerador de impulsos. A medição da voltagem produz médias de voltagem de interferência. Este fator causa uma baixa sensibilidade do voltímetro à interferência e ao ruído durante as medições de voltagem de CC. É também possível medir a resistência de um elemento específico pela medição da queda de voltagem a partir da resistência obtida. O multímetro é construído essencialmente a partir de circuitos integrados. Esta solução garante uma alta confiabilidade, tamanho pequeno e o baixo consumo energético desta ferramenta.
Os tipos de multímetros diferem nas suas funções e categorias de medição, assim como na resolução do monitor que exibe o resultado. Podemos distinguir dois grupos:- multímetros com mudança manual do campo de medição,- multímetros com mudança automática do campo de medição,
O multímetro manual conta com um interruptor no qual a categoria deve ser selecionada manualmente. Esta é a solução pela qual se estabelece um cálculo mais efetivo no que toca à ordem de magnitude a medir. Isto permite-nos selecionar um campo de medição muito maior. É importante não aumentar estes campos durante a medição, pois isso poderá queimar os contactos do interruptor giratório. O segundo tipo de multímetros digitais está equipado com uma mudança automática do campo de medição. Antes de usar este medidor, configure a posição apropriada no interruptor giratório, dependendo do que deseja medir. Depois de configurar o interruptor, podemos conectar os cabos à fonte que está a ser alvo de medição.
Armazém: