+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

O Raspberry Pi é energeticamente eficiente?

Sim, o Raspberry Pi é um dispositivo eficiente em termos energéticos, especialmente quando comparado com os computadores de secretária clássicos. Mesmo apesar do facto de os modelos mais recentes, como o Raspberry Pi 5, consumirem visivelmente mais energia do que os seus antecessores.

O que é a eficiência energética no contexto do Raspberry Pi?

A eficiência energética refere-se à capacidade de um dispositivo realizar determinadas tarefas consumindo o mínimo de energia possível. Sendo um computador uni-placa (Single-Board Computer), o Raspberry Pi foi concebido para um baixo consumo de energia, seja para aplicações educativas, industriais ou de servidor. Em comparação com os PCs de tamanho normal, cujos requisitos de energia típicos excedem 50-150W, o Raspberry Pi funciona entre 1 e 11W, dependendo do modelo e da carga.

Quais são os valores específicos de consumo de energia?

O Raspberry Pi 4B em modo inativo consome cerca de 1,4W, e em carga total atinge cerca de 6,5W. Para o Raspberry Pi 5, os valores são mais elevados - cerca de 2,7W em modo inativo e até 11W em carga máxima CPU e com Periféricos activos. Embora os valores nominais de consumo de energia tenham aumentado no Pi 5, isto é um resultado direto do aumento da potência de computação, dos Interfaces modernos (PCIe, USB 3.0 rápido) e da capacidade de expansão do sistema. É importante notar que a eficiência energética, ou seja, a quantidade de dados processados por watt consumido, também aumentou. Isto significa que o Raspberry Pi 5 é, no entanto, mais eficiente do que as versões anteriores.

Modos de poupança de energia no Raspberry Pi

Por defeito, o Raspberry Pi usa um mecanismo de gestão de energia chamado ondemand governor, que ajusta dinamicamente o clock do processador de acordo com as necessidades actuais. Quando está inativo, o chip funciona com um clock mais baixo, minimizando o consumo de energia, e quando a carga aumenta, aumenta automaticamente o poder de processamento. Também é possível forçar o modo performance, em que o processador funciona sempre à frequência máxima. Embora isto aumente a capacidade de resposta do sistema, aumenta significativamente o consumo de energia em repouso. No caso do Raspberry Pi 5 a cerca de 4,7 W, o que não é bom para um funcionamento 24/7.

Onde é que a eficiência energética é mais importante?

O Raspberry Pi é particularmente valorizado em projectos que precisam de funcionar durante dias ou meses sem interrupção. Exemplos incluem servidores NAS domésticos, gateways IoT, registadores de dados, sistemas de monitorização ou Automatismos de edifícios. O baixo consumo de energia traduz-se em custos de funcionamento mais baixos e em requisitos reduzidos de fontes de alimentação ininterrupta (UPS) nesses cenários. Também em aplicações móveis, em que o Raspberry Pi é alimentado por um powerbank ou painel solar, o baixo consumo de energia é uma vantagem fundamental. A otimização do sistema, como a desativação do Interfaces, do Wi-Fi ou de serviços não utilizados, pode prolongar ainda mais a vida útil das Pilhas. Comprar Raspberry Pi - minicomputadores

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM