+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Classes de proteção dos dispositivos elétricos.

Data de publicação: 23-11-2022 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 6 min de leitura

Em engenharia elétrica, a classe de proteção é utilizada para classificar e identificar dispositivos elétricos (por exemplo, dispositivos e componentes do sistema) em relação à proteção existente e às medidas de proteção contra descargas elétricas. Cada classe tem o seu próprio símbolo individual, que vale a pena procurar nos dispositivos que compramos ou usamos.

Princípios de proteção contra descargas elétricas

A proteção contra descargas elétricas tem como objetivo minimizar a eventualidade de lesões ou até morte causadas direta ou indiretamente pela corrente elétrica.

São situações extremamente perigosas, pelo facto de só detetarmos a presença de tensão elétrica quando entramos em contacto direto com ela. Ao passo que o fogo, por exemplo, se manifesta pela luz ou pelo fumo, nada nos adverte para a eletricidade. Só é possível detetar a presença de tensão pela corrente induzida e, muitas vezes, é demasiado tarde para reagir.

Segundo os princípios de proteção contra descargas elétricas, que se aplicam a todas as instalações, redes e dispositivos elétricos, as partes ativas perigosas não devem ser facilmente acessíveis, e as partes condutoras que são ou devem ser acessíveis devem estar protegidas:

  • em condições normais (a funcionar de acordo com o previsto e na ausência de danos),
  • em caso de uma simples falha.

Ao implementar a proteção contra descargas elétricas, devemos ter em conta que o risco de descargas elétricas é significativamente influenciado por:

  • valores de tensão em relação ao potencial de terra, que dependem dos valores das tensões nominais da instalação
  • condições ambientais para o uso de dispositivos elétricos

Proteção contra contacto direto e indireto

Para evitar uma descarga elétrica que possa ser perigosa para as pessoas, aplica-se simultaneamente o seguinte:

  • proteção contra o contacto direto (também conhecida como proteção básica), que cumpre a sua função em condições normais,
  • proteção contra o contacto indireto (também denominada proteção secundária ou proteção contra falhas), que cumpre a sua função quando ocorre uma simples falha (p. ex., isolamento).

De um modo geral, cada um destes tipos de proteção é implementado separadamente de diferentes formas, mas também existem medidas de proteção otimizadas que fazem ambas as coisas. Nestes casos, a proteção é denominada proteção simultânea contra o contacto direto e indireto.

Informação geral sobre as classes de proteção

As classes de proteção para todos os dispositivos elétricos são definidas nas normas DIN EN 61140 e PN-EN 61140:2005.

quatro classes de proteção para equipamentos elétricos, sendo que apenas as classes de proteção I, II e III estão aprovadas na UE e noutros países industrializados. Os símbolos das classes de proteção para a identificação de equipamentos são definidos na norma IEC 60417. O uso de medidas de proteção em várias classes de equipamentos elétricos é descrito na norma PN-EN 61140:2005.

Marcação da classe de proteção I

Marcação da classe de proteção I

Marcação da classe de proteção II

Marcação da classe de proteção II

Marcação da classe de proteção III

Marcação da classe de proteção III

É necessário distinguir a classe de proteção do tipo de proteção. A classe de proteção descreve os meios de proteção contra tensões perigosas nas partes não ativas do dispositivo que podem ser tocadas, ao passo que o tipo de proteção define a proteção das partes ativas contra o contacto, a entrada de corpos estranhos e água, e a resistência a choques (a denominada proteção da habitação).

Classe de proteção 0

Com a classe de proteção 0, não existe uma proteção especial contra descargas elétricas além do isolamento básico. Não há ligação com o sistema de condutores de proteção, e só o ambiente em torno do dispositivo é que oferece proteção. A classe de proteção 0 não tem um símbolo próprio, dado que não são utilizados símbolos. Em muitos países, incluindo a Alemanha, é proibido utilizar estes dispositivos ou instalações não seguros.

Classe de proteção I – cabo de proteção

Nos dispositivos com esta classe de proteção, todas as partes da carcaça condutoras de eletricidade estão conectadas ao sistema de condutores de proteção da instalação elétrica fixa, que se encontra a potencial de terra. Os dispositivos portáteis da classe de proteção I têm um conector de encaixe com proteção de contacto ou um cabo com um condutor de proteção adicional e um conector com um contacto de proteção. A conexão do condutor de proteção foi concebida como um contacto principal, de modo que é o primeiro a conectar-se quando se insere o conector, e o último a desconectar-se depois de retirar o conector. Além da descarga de tensão mecânica, o cabo de ligação que é inserido no dispositivo deve ser desenhado de forma que, em caso de rutura do cabo, o condutor de aterramento de proteção seja o último a romper. Se o condutor vivo tocar acidentalmente na carcaça conectada ao condutor de proteção, ocorre um curto-circuito. A conexão do condutor de proteção da carcaça foi dimensionada de forma a não haver tensão de contacto perigosa permanente na carcaça, e o interruptor de linha, fusível ou RCD disparar em pouco tempo e desconectar a alimentação do circuito.

A clássica reposição a zero com condutores PEN, que por vezes ainda se encontra nas instalações dos edifícios, rompe com o conceito de classe de proteção I. O condutor PEN é o condutor que conecta o condutor de proteção (PE) e o condutor neutro (N). Para conectar os conectores, o condutor neutro é conectado aos contactos do condutor de proteção dos conectores e, portanto, anula-se a medida de proteção. As ruturas no condutor PEN também indicam que as carcaças de todos os dispositivos com classe de proteção I conectados ao circuito podem tolerar tensões perigosas.

Classe de proteção II – proteção por isolamento duplo ou reforçado

Os dispositivos com classe de proteção II têm um isolamento reforçado ou duplo igual à tensão nominal de isolamento entre partes ativas e em contacto. De um modo geral, não estão conectados ao condutor de proteção. Caso tenham uma superfície eletricamente condutora ou partes táteis condutoras, estas estão separadas das partes vivas por um isolamento reforçado ou duplo e têm uma corrente de contacto que não excede os 0,5 mA.

Os dispositivos portáteis com classe de proteção II costumam ter conectores que não têm ligação a um condutor de proteção e não têm um condutor de proteção. São componentes de pequenos eletrodomésticos, ferramentas como brocas ou alguns aparelhos eletrónicos.

Importa referir que, se usar um cabo com um condutor de proteção, não deve conectá-lo à carcaça e deve tratá-lo como um condutor ativo.

Classe de proteção III – proteção contra baixa tensão

Os equipamentos com classe de proteção III funcionam com tensão de segurança extra baixa (SELV ou PELV). Os equipamentos com classe de proteção III só podem ser conectados a fontes de alimentação SELV ou PELV, como, por exemplo:

  • transformadores de segurança de acordo com a respetiva norma,
  • fontes de energia eletroquímica (baterias, acumuladores),
  • células solares de baixa tensão, geradores, geradores a manivela ou afins.

Os dispositivos de proteção de baixa tensão (PELV) têm isolamento reforçado ou duplo entre a ligação à rede elétrica e as partes portadoras de baixa tensão. No entanto, os circuitos ou a carcaça de baixa tensão podem estar conectados à terra. O motivo do aterramento não é a segurança, mas a compatibilidade eletromagnética (emissões de ruído, loops de terra, proteção ESD). Um exemplo de dispositivos deste género são as fontes de alimentação dos computadores portáteis ou dos dispositivos de som.

Equipamento da zona EPA

Outras classificações importantes de segurança – Classes de proteção IP

A classe de proteção IP é uma norma internacional (EN 60529) que define a resistência dos dispositivos elétricos às condições climáticas e a sua proteção contra o acesso a partes perigosas (por exemplo, sob tensão). Além do nível de resistência a inundações ou salpicos, que é significativo em muitas aplicações, os códigos IP indicam o nível de proteção do utilizador contra o acesso a elementos não seguros do dispositivo ou outras funcionalidades.

Mais informação sobre as classes de proteção IP

Interessa-se por eletrónica? Visite o Tech Master Event

Se está a dar os seus primeiros passos no mundo da eletrónica e a criar os seus primeiros circuitos, o Tech Master Event é o serviço que procura. Na plataforma pode publicar os seus próprios projetos e procurar inspiração nos trabalhos de outros utilizadores.

O Tech Master Event é também um espaço onde vai encontrar muitas competições para jovens engenheiros eletrónicos de todo o mundo.

 

Visite o Tech Master Event

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM