+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 21-03-2025 Data de atualização: 07-11-2026 🕒 6 min de leitura
A indutância é um dos conceitos básicos da engenharia eléctrica e eletrónica, que descreve a capacidade de um objeto (frequentemente uma bobina) para armazenar energia sob a forma de um campo magnético, quando a corrente passa através dele. A indutância é medida em henries (H). A indutância tem aplicações importantes em muitas tecnologias, incluindo transformadores, motores eléctricos, sistemas de transmissão de energia e muitos outros dispositivos e sistemas de engenharia eléctrica. Neste artigo, serão abordadas questões como:
O fenómeno da indução electromagnética foi descoberto por Michael Faraday em 1831 e é descrito pela lei de Faraday da indução electromagnética. Esta lei estabelece que a tensão induzida em qualquer circuito é igual à taxa de variação do fluxo magnético através do circuito.
A indutância nos circuitos é crucial em muitos aspectos da engenharia eléctrica e eletrónica. Eis alguns pontos básicos sobre o papel da indutância nos circuitos
A compreensão da indutância e do seu efeito nos circuitos é fundamental para a conceção e análise de muitos sistemas electrónicos e de engenharia eléctrica.
A indução electromagnética ocorre quando, o fluxo de um campo magnético através de uma determinada área. Este fenómeno pode ser induzido por:
O valor da indução magnética é uma medida da intensidade do campo magnético num determinado espaço. O valor da indução magnética depende de vários factores:
Existem muitas formas de modelar e calcular o valor da indução magnética em diferentes situações, desde fórmulas simples para configurações geométricas específicas, até simulações informáticas complexas para situações mais complexas.
Os fenómenos de autoindução e de indução mútua são dois tipos básicos de indução electromagnética.
Este fenómeno ocorre num circuito, quando a corrente nesse circuito se altera. Uma mudança na corrente leva a uma mudança no fluxo do campo magnético dentro desse circuito.
Esta alteração do fluxo magnético induz uma tensão no mesmo circuito, que actua no sentido oposto ao da alteração da corrente, de acordo com a lei de Lenz.
Um exemplo de um elemento em que ocorre o fenómeno de autoindução é uma bobina. Um aumento ou uma diminuição da corrente que atravessa a bobina induz uma tensão na mesma bobina.
Este fenómeno ocorre entre dois circuitos, quando uma variação de corrente num circuito leva à indução de uma tensão num circuito vizinho.
Quando a corrente num circuito (por exemplo, a bobina primária de um transformador) muda, isto causa uma mudança no fluxo do campo magnético. Se um segundo circuito (por exemplo, a bobina secundária de um transformador) estiver próximo, este fluxo de campo magnético variável atravessa este segundo circuito, induzindo nele uma tensão.
O valor da tensão induzida no segundo circuito depende da taxa de variação da corrente no primeiro circuito e da configuração e propriedades de ambos os circuitos.
Em resumo:
A indução intrínseca refere-se à tensão induzida num circuito resultante de uma alteração da corrente no mesmo circuito.
A indução cruzada refere-se à tensão induzida num circuito resultante de uma alteração da corrente num circuito adjacente.
Estes dois fenómenos são de importância fundamental na engenharia eléctrica.
Sim, a indutância mútua pode assumir valores negativos, dependendo da orientação mútua e da direção de enrolamento das bobinas. A indutância mútua descreve a capacidade de uma bobina induzir uma tensão numa segunda bobina como resultado de uma mudança na corrente na primeira bobina.
A direção da tensão induzida depende da orientação das bobinas uma em relação à outra e da direção do enrolamento. Se as bobinas forem enroladas de tal forma, que a tensão induzida numa bobina actue no sentido oposto ao da variação da corrente na outra bobina, a indutância mútua terá um valor negativo.
Por exemplo, se tivermos dois fios paralelos, uma corrente que flui num sentido num fio induz uma tensão no outro fio no mesmo sentido. No entanto, se a corrente num dos fios fluir no sentido oposto, a tensão induzida será no sentido oposto.
A indutância mútua negativa é frequentemente encontrada em casos, em que as bobinas são enroladas em direcções opostas ou têm orientação oposta uma em relação à outra.
Em aplicações práticas, ao conceber dispositivos com bobinas de indutância mútua conhecida, é importante compreender e considerar a direção e a orientação das bobinas, para garantir o comportamento desejado do sistema.
A indutância de uma bobina depende de uma série de factores, tais como o número de voltas, a forma da bobina, as suas dimensões e o material do núcleo. Para uma bobina de solenoide (ou seja, uma, bobina cilíndrica longa) com espiras uniformes e um núcleo de ar, a indutância L pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula
onde:
Para os elementos com um núcleo que não seja de ar, o valor deve ser substituído pela permeabilidade magnética do material, que é o produto de e da permeabilidade relativa do material, de que o núcleo é construído. Convém igualmente notar, que esta fórmula é uma aproximação e pressupõe uma geometria ideal da bobina solenoide. Na realidade, podem existir vários factores, tais como bobinas oblíquas, efeitos de fronteira e campo magnético não uniforme, que afectam o valor exato da indutância da bobina. Em casos mais complexos, os cálculos podem exigir métodos mais complicados ou simulações em computador. Vale também a pena acrescentar, que existem, de facto, outras questões que afectam o valor da indutância. Estamos a falar de perdas, de capacitância parasita ou mesmo da forma como as bobinas são enroladas. Para mais informações sobre bobinas, consulte o artigo.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.