Os motores elétricos desempenham um papel crucial no mundo moderno, impulsionando o desenvolvimento da indústria, transporte e tecnologias modernas. Eles alimentam centenas de dispositivos que facilitam a vida cotidiana – desde eletrodomésticos, passando por máquinas industriais, até veículos elétricos. No entanto, sua importância não se limita à conveniência; os motores elétricos são um dos pilares do desenvolvimento sustentável, permitindo o gerenciamento eficiente da energia.
A grande variedade de motores elétricos permite sua aplicação em uma ampla gama de dispositivos e setores. Cada tipo de motor elétrico é projetado para atender a requisitos específicos – desde controle preciso até alta potência e eficiência energética. Dependendo do tipo de construção, distinguimos:
Motores de corrente contínua (DC)
Estes são motores alimentados por corrente contínua, o que requer o uso de um comutador que muda a direção do fluxo de corrente. Os motores de corrente contínua são divididos em:Motores com escovas, cujo funcionamento se baseia na atração e repulsão de eletroímãs criados pelas bobinas do rotor, em relação aos ímãs no estator. Quando a corrente flui através das bobinas no rotor, um campo magnético é gerado, que reage ao campo magnético do estator. Graças à ação do comutador, que muda a direção da corrente a cada meia volta, o rotor gira, gerando movimento rotativo contínuo.
Construção de um motor de corrente contínua com escovas (DC):
estator – cria a carcaça externa do motor, produz um campo magnético constante que interage com o rotor. É composto por ímãs permanentes ou enrolamentos eletromagnéticos
rotor – parte móvel do motor, onde estão localizadas as bobinas pelas quais a corrente elétrica flui, gerando um campo magnético. Consiste em um núcleo e enrolamentos do induzido.
comutador – sua função é mudar a direção do fluxo de corrente nas bobinas do rotor, permitindo o movimento rotativo contínuo. É composto por segmentos de cobre, que são fixados ao redor do eixo do rotor.
escovas – feitas de grafite ou outros materiais condutores e estão em contato com o comutador. Sua função é transferir a corrente elétrica da fonte de alimentação externa para o comutador. As escovas pressionam o comutador, permitindo o fluxo de corrente para as bobinas do rotor, mas também geram atrito, o que causa seu desgaste. Por isso, as escovas requerem substituição periódica.
eixo de acionamento – está conectado ao rotor e transmite energia mecânica para fora do motor. Diferentes elementos de acionamento, como engrenagens, rodas ou outras partes mecânicas, podem ser conectados ao eixo para transformar o movimento rotativo do motor em trabalho do dispositivo.
carcaça – serve como proteção, protegendo o motor de danos mecânicos, poeira e umidade. Além disso, muitas vezes ajuda a dissipar o calor gerado durante a operação.
rolamentos – localizados nas extremidades do eixo e permitem sua rotação livre, minimizando o atrito e garantindo a estabilidade da operação. Eles são cruciais para a fluidez do movimento e a durabilidade do motor.
O segundo tipo de motores de corrente contínua são os motores sem escovas(Brushless DC Motors, BLDC). Esta é uma versão moderna dos motores de corrente contínua, que elimina as escovas e o comutador, substituindo-os por controle eletrônico. Essa construção torna-os mais eficientes, confiáveis e duráveis, além de oferecer controle preciso de velocidade e torque. A mudança na direção da corrente é realizada por um controlador eletrônico. O controlador alterna adequadamente as bobinas do estator, criando um campo magnético dinâmico que "puxa" os ímãs no rotor, fazendo-o girar.
Os motores AC diferem dos motores DC pelo fato de não possuírem comutador em sua construção, pois a corrente alternada, sendo uma onda senoidal, passa periodicamente por zero (muda sua direção de fluxo). Os motores AC são divididos em:
Síncronos – são máquinas de corrente alternada, nas quais a velocidade rotativa do rotor é estritamente sincronizada com a frequência da corrente de alimentação. Isso significa que a velocidade do rotor é igual à velocidade do campo magnético rotativo gerado pelo estator, o que faz com que esses motores operem sem o efeito de deslizamento característico dos motores assíncronos. Apesar de sua alta potência, esses motores não conseguem iniciar a operação por conta própria e requerem um arranque adicional com a ajuda de, por exemplo, um inversor ou uma gaiola de partida.
Assíncronos – operam com base na indução eletromagnética, onde a corrente alternada no estator gera um campo magnético variável, que induz corrente no rotor. Os campos magnéticos resultantes fazem o rotor se mover, mas sempre com um pequeno atraso (deslizamento), por isso são chamados de motores assíncronos.
Exemplos de aplicações de motores de corrente contínua (DC):
Devido às suas propriedades únicas, como facilidade de controle de velocidade, alto torque em baixas velocidades e design simples, os motores de corrente contínua são usados em:
automação e robótica – o controle preciso de velocidade e torque permite o uso de motores DC em robótica, onde precisão e confiabilidade são necessárias. Eles são usados em manipuladores industriais que realizam movimentos repetitivos e precisos.
veículos elétricos – são usados para acionar carros elétricos, scooters e bicicletas. Eles fornecem a potência necessária, alta eficiência energética e facilidade de controle.
veículos ferroviários e empilhadeiras – devido ao alto torque em baixas velocidades, os motores DC são adequados para sistemas de acionamento de empilhadeiras e veículos que se movem em trilhos, como trens de mineração.
ferramentas elétricas e eletrodomésticos – devido ao alto torque, os motores DC são usados em ferramentas manuais, como furadeiraslixadeiras e parafusadeiras,. Esses motores fornecem a potência necessária para perfurar, cortar e polir.
Exemplos de aplicações de motores de corrente alternada (AC):
Devido à sua confiabilidade e eficiência energética, os motores AC são usados em:
máquinas de usinagem na indústria – seu uso em máquinas de produção, como tornos ou fresadoras contribui para o aumento da produtividade, precisão e flexibilidade dos processos de usinagem.
máquinas de produção – desempenham um papel crucial no acionamento de transportadores, que são um elemento essencial em várias indústrias, incluindo manufatura, armazenamento e logística.
sistemas HVAC – são amplamente utilizados em sistemas HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) para várias finalidades relacionadas ao controle de temperatura, umidade e qualidade do ar em edifícios. Um exemplo de uso de motores AC em HVAC são: ventiladores, sopradores ou até mesmo dampers de ar.
eletrodomésticos – motores AC são amplamente utilizados em aparelhos domésticos. Um exemplo de tal aplicação são os tambores de máquinas de lavar, onde os motores permitem a rotação do tambor. Outro exemplo de aplicação de motores são os compressores em refrigeradores e freezers, onde proporcionam resfriamento através do ciclo de compressão e expansão do refrigerante.
Oferta TME
A TME, em sua vasta oferta, possui uma grande seleção de motores elétricos, tanto de corrente alternada quanto contínua. No entanto, é importante lembrar que um sistema de alimentação eficaz também inclui uma série de produtos relacionados, que também podem ser encontrados no catálogo TME. Estes incluem soft starters, controladores de motores AC e controladores de motores DC.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.
O seu limite de crédito foi ultrapassado. A sua encomenda será aceite mas não realizada. Não será enviado o calendário de entrega. Por favor contacte um funcionário da TME.