+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

NFC (Near Field Communication) - definição

A NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que permite a troca de dados entre dispositivos electrónicos muito próximos - normalmente até alguns centímetros. Funciona na banda de frequência de 13,56 MHz e baseia-se no princípio da indução electromagnética, que permite a comunicação entre dispositivos activos (por exemplo, smartphones) e entre um dispositivo ativo e uma etiqueta ou cartão passivo.

A NFC permite ligações ponto-a-ponto rápidas e seguras sem necessidade de emparelhamento ou configuração prévios, o que a torna conveniente para a utilização quotidiana. Dependendo do seu modo de funcionamento, a tecnologia pode funcionar num de três modos: emulação de cartão, leitura/escrita e ponto a ponto. Isto torna-a aplicável a aplicações como o pagamento sem contacto, a bilhética eletrónica, os cartões de acesso, a identificação do utilizador, a transferência de dados ou o emparelhamento de dispositivos Bluetooth.

Ao contrário de outras tecnologias de rádio, como Wi-Fi ou Bluetooth, as NFC caracterizam-se por um alcance muito limitado e um baixo débito, o que, no entanto, se traduz numa maior segurança de transmissão e resistência ao acesso não autorizado. Uma caraterística especial da NFC é também a capacidade de funcionar sem uma fonte de energia do lado passivo - as etiquetas NFC podem ser alimentadas pela energia do campo eletromagnético gerado pelo dispositivo ativo.

As normas relacionadas com a tecnologia NFC são desenvolvidas e mantidas pela organização NFC Forum, que assegura a compatibilidade e a interoperabilidade dos dispositivos. A tecnologia NFC baseia-se, em parte, em soluções anteriores RFID (Radio Frequency Identification), mas alarga a sua funcionalidade de modo a incluir o intercâmbio bidirecional e dinâmico de informações. A integração da NFC com os sistemas operativos dos dispositivos móveis e os serviços em nuvem permite a sua utilização em aplicações avançadas da Internet das coisas , sistemas de automatização de edifícios e de segurança.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM