+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

RSSI (Received Signal Strength Indication) - definição

RSSI (Received Signal Strength Indication) é um parâmetro técnico que define o nível de potência de um sinal de rádio recebido por um dispositivo de comunicação, normalmente expresso em decibéis (dB relativamente ao miliwatt (dBm). Na prática, fornece uma medida da intensidade do sinal proveniente do transmissor para o recetor e é utilizado para avaliar a qualidade da ligação em sistemas sem fios, como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSM, LTE ou sistemas baseados na localização.

O RSSI não é um valor absoluto com uma Balanças uniforme, mas um indicador relativo cuja interpretação pode variar consoante o fabricante do equipamento e a implementação dos chips de rádio. Em muitos casos, assume a forma de um número inteiro numa Balanças convencional (por exemplo, de 0 a 100), em que valores mais elevados indicam um sinal mais forte. Nos sistemas de baixo nível, o RSSI é frequentemente convertido num valor de tensão correspondente ao nível de potência do circuito de receção.

Em aplicações práticas, este parâmetro é utilizado para otimização do alcance, seleção do melhor canal de transmissão, comutação de pontos de acesso em roaming e como indicador auxiliar em sistemas de localização baseados em sinais de rádio. No contexto da camada física das comunicações sem fios, o RSSI permite avaliar se o nível do sinal é suficiente para assegurar uma transmissão fiável de dados com o rendimento especificado e a imunidade às interferências.

Do ponto de vista da engenharia dos sistemas de rádio, o RSSI é um dos vários parâmetros de diagnóstico, juntamente com o SNR (relação sinal-ruído), BER (taxa de erro de bit) e a qualidade do canal, que, em conjunto, permitem avaliar as condições de transmissão e tomar decisões adaptativas pelos protocolos de comunicação. Em sistemas com um ambiente altamente dinâmico, como as redes móveis ou IoT, a variação dos valores RSSI é uma importante fonte de informação sobre interferências, atenuação do sinal e presença de obstáculos físicos.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM