+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A estática é um ramo da mecânica clássica que trata da análise das forças que actuam sobre corpos em repouso ou em movimento com velocidade constante, assumindo que as acelerações do sistema são nulas. O seu objetivo principal é determinar as condições de equilíbrio dos sistemas mecânicos, o que significa que a soma das forças e a soma dos momentos das forças que actuam sobre um corpo devem ser zero. A estática é a base do projeto de estruturas de engenharia, tais como pontes, edifícios, estruturas de máquinas ou componentes de suporte de carga, onde é crucial garantir a estabilidade e a segurança através de uma transferência de carga adequada.
A análise estática considera tanto as forças externas (por exemplo, peso próprio, forças de reação de apoio, cargas impostas) como as interações internas entre elementos estruturais. Os métodos de equilíbrio, os princípios dos momentos e as condições geométricas dos sistemas de forças são ferramentas importantes na estática. A estática baseia-se no pressuposto da não-deformabilidade dos corpos, o que permite uma análise simplificada sem ter em conta a influência da elasticidade ou plasticidade dos materiais, que são objeto de outros ramos da mecânica, como a resistência dos materiais ou a mecânica dos meios contínuos. Apesar destas simplificações, a estática fornece a base necessária para a avaliação de cargas, a conceção de sistemas de apoio e a identificação de pontos críticos em estruturas de engenharia.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.