+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Uma ligação metálica é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos metálicos, caracterizada por uma estrutura eletrónica específica na qual os electrões de valência externa formam o que se designa por gás eletrónico, movendo-se livremente ao longo da estrutura cristalina do metal. Estes electrões não estão atribuídos a um ião positivo específico, mas formam um campo eletrónico comum, responsável pela coesão e pelas propriedades físico-químicas do material.
O mecanismo de ligação metálica envolve uma interação eletrostática entre núcleos atómicos carregados positivamente (catiões metálicos) e um gás de electrões carregados negativamente. Esta deslocalização de electrões faz com que os metais apresentem uma elevada condutividade eléctrica e térmica, uma elevada plasticidade e um brilho superficial caraterístico. O movimento livre dos electrões promove uma fácil transferência de energia e de carga, tornando os metais materiais de particular importância em engenharia eléctrica, eletrónica e engenharia de materiais.
A ligação metálica ocorre não só nos metais puros, mas também nos seus Pés, onde se mantém uma estrutura baseada num campo eletrónico comum, apesar da presença de Outros elementos. A sua força depende do número de electrões de valência e da densidade de empacotamento dos iões na rede cristalina, o que se traduz em propriedades mecânicas como a dureza, a elasticidade ou a resistência à deformação.
No modelo de bandas, a ligação metálica é explicada pela sobreposição dos níveis de energia dos átomos e pela formação de uma banda de condução na qual os electrões se podem mover livremente. A presença de bandas de energia incompletamente preenchidas está na base da condutividade eléctrica dos metais e distingue-os dos dieléctricos e dos Semicondutores . Esta ligação, embora não seja espacialmente localizada como as ligações covalentes, desempenha um papel fundamental na formação da estrutura e função dos materiais estruturais e funcionais na tecnologia e na indústria.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.