+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 23-05-2025 🕒 6 min de leitura
O osciloscópio é um dos dispositivos mais importantes no domínio da eletrónica e da engenharia eléctrica. É uma ajuda inestimável tanto para engenheiros, como para amadores, permitindo a observação e análise de sinais eléctricos em tempo real. Enquanto um multímetro permite medições básicas de tensão, corrente ou resistência, o osciloscópio oferece capacidades de análise muito mais avançadas. Neste artigo vamos apresentar a estrutura do osciloscópio, as suas aplicações e os princípios básicos de funcionamento, que ajudarão todos a compreender mais facilmente o seu potencial.
Um osciloscópio é um instrumento de medição, que permite a visualização de sinais eléctricos-sinais eléctricos variáveis no tempo. A sua tarefa principal é representar sinais sob a forma de gráficos no ecrã, em que o eixo horizontal representa o tempo, e o eixo vertical representa a tensão. Assim, o osciloscópio permite observar a forma de onda, a sua amplitude, frequência, fase e outros parâmetros, cuja interpretação é fundamental para analisar o funcionamento de sistemas eléctricos e electrónicos.
Osciloscópios na oferta da TME
Multímetro, por oposição a um osciloscópio, é uma ferramenta mais versátil e de precisão limitada na análise de sinais dinâmicos. Oferece funções como a medição de tensão DC e AC, corrente e resistência, e, em modelos mais avançados, também temperatura, capacitância ou frequência. No entanto, o multímetro apenas mede valores instantâneos ou médios, o que o torna inadequado para analisar sinais dinâmicos, tais como ruído ou oscilações ao longo do tempo. Numa situação destas, o osciloscópio torna-se uma ferramenta indispensável, dando a possibilidade de visualizar o sinal na sua totalidade.
Os osciloscópios são constituídos por vários componentes chave, que, em conjunto, permitem a medição, processamento e visualização de sinais.
O componente mais caraterístico é o ecrã, no qual o sinal é visualizado. Os osciloscópios mais antigos utilizavam tubos de osciloscópio com um tubo de raios catódicos, mas nos instrumentos modernos o ecrã baseia-se na tecnologia LCD ou OLED. Este ecrã apresenta um gráfico da dependência da tensão em relação ao tempo, que é a base para a interpretação dos resultados.
O segundo componente-chave é o circuito de entrada, que recebe o sinal da sonda. Este circuito permite-lhe ajustar o ganho e dividir a tensão, para que o sinal possa ser corretamente visualizado no ecrã. Os osciloscópios estão também equipados com circuitos verticais e horizontais, que controlam o posicionamento e as Balanças dos sinais ao longo dos dois eixos do gráfico.
Também inerente a cada osciloscópio está um circuito de disparo, responsável pela sincronização da imagem do sinal apresentado. Sem o circuito de disparo, o gráfico seria instável, o que tornaria a análise muito mais difícil. Finalmente, vale a pena mencionar as sondas de medição, que permitem ligar o osciloscópio ao circuito que está a ser medido, e as Fontes de alimentação, que alimentam todo o aparelho.
Ao escolher um osciloscópio, deve prestar atenção a alguns parâmetros básicos, que determinam as suas capacidades. O mais importante destes parâmetros é a largura de banda, ou seja, a gama de frequências dos sinais, que o dispositivo é capaz de registar corretamente. Este valor deve ser, pelo menos, três vezes a frequência do sinal testado, para que os resultados da medição sejam exactos.
Outro parâmetro importante é a velocidade de amostragem, que é o número de amostras recolhidas pelo osciloscópio num segundo. Uma taxa de amostragem mais elevada permite uma análise mais exacta dos detalhes do sinal. Outros parâmetros-chave são a resolução vertical (expressa em bits, que determina a precisão da medição da tensão) e o número de canais, que permite a análise multi-análise multi-canal.
Os interruptores básicos do osciloscópio permitem-lhe controlar a visualização do sinal e interpretar o sinal. O interrutor de desvio vertical (VERTICAL) é utilizado para ajustar o ganho do sinal e permite-lhe ajustar a escala do eixo Y-balanças do eixo Y. O interrutor de desvio horizontal (HORIZONTAL), por outro lado, é responsável pelo ajuste da base de tempo, que permite esticar ou comprimir o sinal ao longo do eixo X. O interrutor do sistema de disparo (TRIGGER) permite definir o momento em que o sinal começa a ser registado, o que permite estabilizar a imagem e facilitar a análise.
Os osciloscópios actuais oferecem inúmeras funções, que expandem as capacidades de medição. A operação em-o funcionamento em tempo real envolve a visualização atual dos sinais, que permite a sua observação sem atrasos. Operação em-tempo equivalente, por outro lado, permite registar sinais de frequência muito elevada-frequência muito elevada, através do varrimento repetido da mesma forma de onda.
Outras caraterísticas úteis incluem a capacidade de efetuar medições automáticas, como a medição da amplitude, frequência ou tempo de subida do sinal. Muitos Osciloscópios Digitais também oferecem capacidades de registo de dados, o que facilita a análise posterior dos resultados.
O osciloscópio é utilizado em muitos domínios. Na eletrónica, permite-lhe analisar formas de onda de sinais em circuitos analógicos e digitais, tais como amplificadores, geradores ou circuitos lógicos. Na engenharia eléctrica, é utilizado para testar redes eléctricas e analisar a qualidade da energia elétrica. Em medicina, os osciloscópios são utilizados na análise de sinais biológicos, como o EEG ou o ECG.
Antes de efetuar medições, é crucial compensar a sonda do osciloscópio. Este processo envolve a correspondência da sonda com a entrada do osciloscópio, que elimina a distorção do sinal. A compensação é efectuada, ligando a sonda ao gerador de sinal retangular-ao gerador de sinal retangular incorporado, e depois ajustando os Potenciómetros na sonda, para que a forma de onda do sinal no ecrã seja perfeitamente retangular.
Ao efetuar medições com o osciloscópio, é crucial ler os valores corretamente. No ecrã do osciloscópio, o sinal é representado como um gráfico, onde o eixo X representa o tempo, e o eixo Y representa a tensão. Para ler os valores corretamente, é necessário ter em conta as Balanças definidas para ambos os eixos.
Para o eixo vertical (Y), a escala é normalmente dada em volts por divisão (V/div). Se a escala definida for 1V/div, isto significa, que cada divisão no eixo Y corresponde a 1 volt. Ler o valor da tensão, contar o número de divisões desde zero até à polarização máxima do sinal e multiplicar pelo valor da escala.
Da mesma forma, para o eixo horizontal (X), as Balanças são expressas em unidades de tempo por divisão (s/div, ms/div, µs/div). Por exemplo,, com uma definição de Balanças de 2ms/div, cada divisão no eixo X corresponde a 2 milissegundos. Nesta base, é possível calcular, por exemplo. o período do sinal, e depois determinar a sua frequência como o inverso do período.
Muitos osciloscópios modernos oferecem uma função de medição automática, que facilita muito a análise dos parâmetros do sinal. As medições automáticas podem incluir o seguinte.em. amplitude, valor de pico, tempo de subida, duração do impulso, frequência e muito mais. Desta forma, o utilizador evita potenciais erros resultantes de leituras e cálculos manuais.
A interpretação dos resultados também requer a consideração de aspectos adicionais, como a forma do sinal ou possíveis distorções. Ao observar a forma de onda no ecrã, vale a pena prestar atenção à sua simetria, a sua limpeza e a eventual presença de ruídos ou interferências, que podem indicar problemas no sistema medido.
Para quem está a começar com um osciloscópio, aqui estão alguns exercícios simples, que o ajudarão a compreender melhor o seu funcionamento e capacidades.
Este exercício permite-lhe aprender a ajustar os parâmetros básicos do aparelho.
Este exercício apresenta-lhe os parâmetros temporais dos sinais.
Este exercício ajuda-o a compreender, como o osciloscópio reage a perturbações no ambiente de medição e como as interpretar.
Os principiantes cometem frequentemente erros, tais como compensação incorrecta da sonda, definição incorrecta das Balanças ou não consideração da resposta em frequência. Evitar estes erros requer um conhecimento profundo do instrumento e uma consciência das suas limitações.
O osciloscópio é um dispositivo com um enorme potencial, que, com o conhecimento correto da sua construção e funcionamento, torna-se indispensável na análise de sinais. A sua correta utilização abre as portas a um eficaz diagnóstico e conceção de sistemas eléctricos.
Embora a utilização inicial possa ser difícil, a prática e a prevenção de erros comuns, tais como ajustes incorrectos das Balanças ou falta de compensação da sonda, permitem-lhe tirar o máximo partido do potencial deste dispositivo. Ao utilizar um osciloscópio, é possível não só resolver problemas em circuitos electrónicos, mas também ganhar experiência valiosa na análise de sinais, o que o torna uma ferramenta indispensável no trabalho de qualquer técnico de eletrónica.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.