+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Le tramage est une technique utilisée dans le traitement des signaux numériques qui vise à minimiser les artefacts visibles ou audibles résultant d'une quantification à résolution limitée . Elle implique l'ajout délibéré de bruit aléatoire ou ordonné à un signal avant la quantification, ce qui permet de répartir plus uniformément les erreurs d'arrondi et de réduire l'effet des bandes qui interfèrent avec la perception.
Dans le domaine de l'infographie, le tramage permet d'augmenter visuellement le nombre de tons de couleur lorsque le matériel ou le format de fichier limite la palette de couleurs. En créant des motifs de points ou de damiers, la technique simule la présence de couleurs intermédiaires, ce qui réduit l'effet de postérisation et améliore l'impression de transitions tonales douces. Dans le contexte de l'impression ou des affichages à faible profondeur de bits, l'utilisation du tramage permet une représentation plus naturelle des détails et des ombres.
Dans le traitement audio, le tramage améliore la qualité du son en éliminant les corrélations entre les erreurs de quantification et le signal source. Cela réduit l'audibilité des artefacts tels que la distorsion harmonique , en particulier dans les parties calmes des enregistrements. Il est le plus souvent utilisé lors de la conversion d'un format ou de la réduction de la profondeur de bits d'un fichier audio, par exemple de 24 bits à 16 bits.
Le tramage est également utilisé dans les systèmes de mesure, les commandes numériques et les convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique. Bien qu'il introduise un bruit supplémentaire, il permet d'améliorer la précision moyenne et d'augmenter la résolution effective dans les systèmes numériques limités. Selon l'application, différents algorithmes dithering sont utilisés, tels que le bruit blanc, les erreurs de diffusion ou les séquences déterministes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.