+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le paramagnétisme est l'un des types fondamentaux de propriétés magnétiques de la matière, consistant en une faible attraction d'un matériau par un champ magnétique externe . Ce phénomène résulte de la présence d'électrons non appariés dans les atomes ou les ions, qui possèdent leur propre moment magnétique. En l'absence de champ externe, ces moments sont répartis de manière chaotique et s'annulent mutuellement, alors que sous l'influence d'un champ magnétique, ils s'alignent partiellement, ce qui entraîne une augmentation de l'aimantation du matériau.
Les paramagnétiques présentent une susceptibilité magnétique positive, mais elle est très faible - de l'ordre de 10-⁶ à 10-³ - et dépend de la température. La description mathématique du comportement des paramagnétiques inclut la loi de Curie, qui énonce la proportionnalité inverse de la susceptibilité magnétique par rapport à la température. Lorsque la température augmente, l'énergie thermique s'accroît, ce qui contrecarre l'ordre des moments magnétiques et affaiblit l'effet paramagnétique.
Le paramagnétisme se caractérise par le fait que la disparition du champ externe entraîne le retour immédiat du matériau à un état désordonné, sans laisser d'aimantation permanente. Cela distingue les paramagnétiques des ferromagnétiques , qui peuvent maintenir l'aimantation même après la suppression du champ. Le paramagnétisme est présent dans un large éventail de substances, notamment certains métaux, les ions de métaux de transition, les gaz nobles à l'état liquide, ainsi que de nombreux composés chimiques et matériaux synthétiques.
Dans les applications techniques, le paramagnétisme est moins utilisé que d'autres types magnetism, mais il est important dans la spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (RPE), dans l'étude des propriétés des matériaux et dans la conception de certains capteurs et matériaux spécialisés. L'analyse de ce phénomène est une partie importante de la physique de l'état solide et de la chimie quantique, permettant une meilleure compréhension de la structure électronique des substances.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.