+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 14-01-2022 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 4 min de lecture
Les interrupteurs-sectionneurs sont des composants critiques pour la sécurité qui sont couramment utilisés des systèmes électriques et qui permettent la déconnexion de la tension pendant la maintenance ou la réparation. Dans notre article, nous présentons la construction et le fonctionnement des interrupteurs-sectionneurs, leurs caractéristiques fonctionnelles de base et nous expliquons comment trouver le bon produit pour l’application.
Dans une installation électrique, les interrupteurs-sectionneurs sont des éléments électromécaniques qui assurent la médiation entre la tension d’alimentation et le système électrique. Ils sont installés dans une boîte de distribution et ils fonctionnent souvent comme interrupteur principal. Sans aucun doute, c’est l’un des éléments de base des systèmes de contrôle de courant qui est couramment utilisé dans les réseaux de distribution et les appareillages de commutation dans la construction, les installations industrielles, les installations commerciales, les installations photovoltaïques et les systèmes de contrôle des machines. Donc, leur champ des applications est large et varié, mais la nécessité de sécuriser les réseaux, les personnes et les machines est un point commun pour toutes ces applications. Compte tenu de la manière dont les exigences relatives aux éléments du système diffèrent selon l’application, il vaut la peine de savoir quelles sont les propositions disponibles sur le marché et de connaître les fonctionnalités importantes.
Interrupteurs-sectionneurs proposés par TME
Les interrupteurs-sectionneurs sont utilisés pour allumer et éteindre le courant dans une installation électrique dans des conditions nominales de fonctionnement. En mode conducteur, l’interrupteur est conçu pour alimenter en courant l’installation électrique ou l’un de ses composants. L’isolement du système est obtenu en mettant l’élément dans un état déconnecté. Le manque de circulation du courant est lié à l’ouverture physique du contact, grâce à laquelle le circuit est isolé de la tension d’alimentation. Cela permet d’effectuer en toute sécurité les réparations et la maintenance du système électrique ou, dans des conditions industrielles, d’installer une nouvelle machine. Selon la norme, la conception de l’interrupteur-sectionneur doit prévoir un espace isolant suffisant entre les contacts pour couper complètement la tension d’alimentation. Les interrupteurs-sectionneurs sont généralement également équipés d’un indicateur d’état de l’appareil, mais ils peuvent à la fois servir de bouton et de levier qui contrôle le fonctionnement de l’élément.
La principale différence entre les interrupteurs-sectionneurs et un disjoncteur est que ce dernier ne déconnecte le circuit qu’après avoir dépassé un certain ampérage, et cela ne sert qu’à la protection des équipements électriques contre les courts-circuits et les surcharges. D’autre part, les interrupteurs-sectionneurs sont principalement utilisés pour couper les courants de fonctionnement, cependant, il existe également des interrupteurs à fusibles avec une protection supplémentaire sous la forme d’un fusible situé dans le boîtier de l’appareil. Il fond lorsque la charge est trop élevée, ce qui peut arriver, par exemple, à la suite d’un court-circuit dans le système, offrant une protection supplémentaire aux appareils connectés à l’installation.
En choisissant l’interrupteur-sectionneur, le fait qu’il existe de nombreux produits sur le marché, ainsi que des fournisseurs, y compris des entreprises leaders et des producteurs plus petits est le plus remarquable. Le marché propose un grand nombre de versions disponibles, d’options de montage et de paramètres de fonctionnement. Donc, il n’est pas étonnant que les fabricants fassent un énorme effort pour développer la technologie, améliorent les performances et la fiabilité et utilisent des meilleurs matériaux. Toutes ces activités s’inscrivent dans plusieurs grandes tendances observées dans le domaine des systèmes électriques, telles que la miniaturisation, l’amélioration du design, la facilité d’installation et d’utilisation. Dans le même temps, la résistance environnementale et la durabilité des composants augmentent, élargissant ainsi le domaine d’application et d’application.
Cela vaut la peine de prendre un moment pour sélectionner l’interrupteur-sectionneur approprié pour l’application cible. Ils constituent une partie importante des systèmes d’alimentation, affectant la sécurité, il est donc payant de choisir des produits de haute qualité. Il ne vaut pas la peine de succomber à la tentation de faire des compromis entre qualité et prix, car un interrupteur-sectionneur défectueux ou mal conçu peut entraîner une situation dangereuse ou un mauvais fonctionnement de l’installation.
Le choix de l’interrupteur-sectionneur doit bien entendu commencer par les conditions de fonctionnement attendues du circuit. Le courant nominal, donc le niveau de courant auquel l’élément fonctionne correctement, est l’un des principaux paramètres des interrupteurs-sectionneurs électriques. L’offre de composants disponibles sur le marché comprend des composants à usage général, conçus pour fonctionner avec des courants de 25 ou 32A. Il y a également des produits destinés à fonctionner avec des courants et des tensions importants, capables de supporter un ampérage de plusieurs centaines d’ampères. Les paramètres supplémentaires fournis par les fabricants incluent le courant de fermeture de court-circuit pris en charge et le courant nominal de courte durée admissible. Des informations détaillées sont généralement disponibles dans la documentation du fabricant.
En fonction du type d’installation électrique, des interrupteurs-sectionneurs avec un nombre spécifique de pôles sont sélectionnés. Pour une installation monophasée, des sectionneurs unipolaires ou bipolaires sont utilisés qui sont capables, respectivement, de couper une section sélectionnée ou l’ensemble de l’installation électrique. Pour travailler avec du courant triphasé, utilisez des sectionneurs à 3 ou 4 pôles, qui, comme le groupe précédent, peuvent couper le courant dans des sections sélectionnées ou dans toute l’installation.
Les caractéristiques fonctionnelles sont une classe distincte de paramètres d’interrupteur-sectionneur. Ces dispositifs sont proposés dans des boîtiers, des dimensions, des types de raccordement et de montage ainsi que des types de commande variés. C’est très utile pour les clients car ils ont la possibilité d’une sélection optimale de l’appareil en termes de dimensions, une installation et une maintenance faciles. Les modèles les plus courants sont ceux montés sur rail DIN ou sur panneau. Selon les tendances actuelles de la construction et de l’industrie, il existe sur le marché des éléments dotés de capacités de communication étendues, permettant une surveillance et un contrôle efficaces.
Les interrupteurs-sectionneurs sont, à côté des disjoncteurs et des sectionneurs, les éléments de base utilisés pour contrôler le courant dans une installation électrique. Dans la plupart des cas, ils remplissent le rôle même crucial pour assurer la sécurité des personnes et des machines, il vaut donc la peine de les prendre en compte dans la conception et d’utiliser des solutions éprouvées et adaptées. Après avoir sélectionné les paramètres techniques appropriés, il est également bon de s’assurer que les produits ont confirmé la conformité à la norme internationale IEC/EN 60947-1. Cela garantit qu’un élément donné de l’appareillage est conforme aux normes de sécurité. Il convient de mentionner un exemple de l’exigence selon laquelle les interrupteurs-sectionneurs sont conçus de manière à ce que l’utilisateur ne puisse même pas toucher accidentellement des pièces conductrices. Le non-respect de ces normes peut affecter la sécurité des personnes travaillant sur l’installation.
Si des interrupteurs-sectionneurs doivent être utilisés dans des environnements difficiles, tels que des applications industrielles ou extérieures, il vaut la peine de choisir des produits avec des certificats supplémentaires confirmant la sécurité des produits électriques. Dans de tels cas, par exemple, la classe de protection IP devient très importante.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.