+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Corps - définition

Bod (anglais baud) est une unité de mesure utilisée en télécommunications et en électronique pour déterminer le débit en symboles de la transmission de données dans un canal de communication. Elle désigne le nombre de changements d'état du signal par unité de temps, exprimé en bauds (Bd), où un bd correspond à un changement de symbole par seconde. C'est un paramètre fondamental dans les systèmes de transmission numérique, directement lié à la capacité du canal, mais pas toujours équivalent au nombre réel de bits transmis par seconde, car un seul symbole peut représenter plus d'un bit d'information.

La relation entre la valeur du bod et le débit binaire en bits dépend de la technique de modulation et de la quantité d'informations encodées dans chaque changement d'état du signal. Dans les systèmes de transmission utilisant la modulation binaire (ASK, FSK, PSK), chaque changement d'état transporte exactement un bit, donc le débit en baud est égal au débit binaire en bits par seconde (bps). Dans des méthodes de modulation plus avancées, telles que la QAM (modulation d'amplitude en quadrature) ou le PSK multiniveau, chaque symbole peut représenter plusieurs bits, ce qui permet d'augmenter le débit effectif de transmission tout en conservant le même nombre de changements de signal.

Dans les systèmes de communication, le bod est un paramètre important pour déterminer la bande passante d’un système de transmission, car une augmentation du débit en symboles nécessite une augmentation de la bande passante du canal de transmission. Les limitations résultant de l'atténuation et des interférences dans le milieu de transmission exigent l’usage de techniques de compensation, telles que la correction d'erreurs, le filtrage adaptatif et le codage linéaire, qui minimisent l’impact des distorsions et réduisent les besoins en bande passante tout en maintenant une qualité de transmission élevée.

Dans les interfaces de communication classiques, telles que la transmission série RS-232, la valeur du bod spécifie le débit nominal de transmission des données, tandis que le débit effectif dépend aussi de la configuration du protocole de transmission, incluant les bits de contrôle, la parité et les intervalles inter-trames. Dans les systèmes modernes, tels que la transmission par fibre optique ou la communication sans fil, le bod est l'un des paramètres déterminant l’optimisation du codage du signal, permettant une utilisation efficace des ressources spectrales et minimisant les interférences électromagnétiques dans l’environnement de transmission.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI