+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Bolomètre - définition

Le Bolomètre est un instrument de mesure sensible pour la détection et la mesure des rayonnements électromagnétiques, en particulier dans les domaines de l'infrarouge et des ondes radio. Son fonctionnement est basé sur la mesure de l'augmentation de la température causée par l'absorption de l'énergie rayonnante par un matériau de détection approprié. Le changement de température modifie les propriétés physiques de l'élément de mesure, le plus souvent la résistance, ce qui permet de déterminer avec précision la puissance du signal entrant.

Un bolomètre de base se compose d'un matériau d'absorption et d'un élément sensible à la température, généralement un mince conducteur ou un semi-conducteur . Lorsque le rayonnement est absorbé, le matériau s'échauffe et le changement de conductivité électrique qui en résulte est enregistré par un circuit électronique. La grande sensibilité de ce type d'appareil permet de détecter des signaux même très faibles. C'est pourquoi les bolomètres sont utilisés en astronomie, en spectroscopie, dans la recherche sur les matériaux et dans la technologie de l'imagerie thermique.

Différents types de bolomètres sont utilisés dans la pratique, en fonction de la gamme de rayonnement et des exigences de l'application. Il existe des bolomètres refroidis par cryogénie, utilisés dans les observatoires spatiaux, et des versions à température ambiante, utilisées par exemple dans les caméras thermiques. Les versions avancées utilisent les systèmes microélectromécaniques (MEMS), qui permettent la miniaturisation des détecteurs et la création de réseaux de bolomètres.

En raison de leur conception et de leur mode de fonctionnement, les bolomètres ne sont pas des détecteurs sélectifs en longueur d'onde, ce qui signifie qu'ils mesurent l'énergie rayonnante totale dans une gamme spectrale spécifique. La précision de la mesure dépend, entre autres, de l'efficacité de l'isolation thermique de l'élément de mesure et de la stabilité de la température de l'environnement.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI