+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Diak - définition

Le Diak est un élément semi-conducteur symétrique appartenant au groupe des interrupteurs bidirectionnels non linéaires, principalement utilisé dans les systèmes de contrôle de puissance AC. Sa structure se caractérise par l'absence d'électrodes de grille, ce qui le distingue du triac avec lequel il fonctionne souvent. Il fonctionne selon le principe de la commutation - il ne conduit le courant que lorsqu'une certaine tension seuil est atteinte dans l'une des directions de polarisation, puis maintient la conduction jusqu'à ce que la tension tombe en dessous de la valeur de maintien.

Le diac est constitué d'une structure semi-conductrice à trois ou cinq couches qui lui permet de conserver une symétrie par rapport à la tension appliquée à ses électrodes . Grâce à cette propriété, il conserve des caractéristiques de commutation égales dans les deux sens, ce qui le rend particulièrement utile dans les circuits à courant alternatif.

Il est largement utilisé comme élément de déclenchement pour les triacs dans les circuits de contrôle de la puissance de phase tels que les contrôleurs de luminosité, les contrôleurs de vitesse de moteur ou les contrôleurs de température de chauffage. En retardant le moment où le triac est activé dans chaque demi-période de la tension d'alimentation, le diac permet de moduler l'énergie fournie, ce qui se traduit par un contrôle de la valeur efficace du courant.

En raison de leur conception simple, de leur grande fiabilité et de l'absence de besoin de contrôle actif, les diacs sont utilisés dans les systèmes électroniques grand public compacts, économes en énergie et peu coûteux, ainsi que dans les systèmes d'automatisation . Les spécifications typiques des diacs sont des tensions de déclenchement de l'ordre de dizaines volts et la capacité de conduire des courants pulsés de plusieurs ampères (A).

Diaks

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI