+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Diode capacitive (varactor) - définition

Une diode capacitive (varactor) est un élément semi-conducteur spécialisé dont la fonction principale est d'être une capacité variable en fonction de la tension appliquée dans le sens direct. Contrairement aux diodes standard, elle n'est pas utilisée comme un redresseur , mais comme un condensateur non linéaire commandé par la tension. Son fonctionnement est basé sur la modification de la largeur de la couche appauvrie de la jonction p-n, qui agit comme le diélectrique du condensateur.

Lorsque la tension d'arrêt augmente, l'épaisseur de la région appauvrie augmente, ce qui entraîne une diminution de la capacité de la jonction. Ce phénomène est utilisé dans les circuits électroniques pour le contrôle précis de la fréquence, la modulation et l'accord des circuits résonnants. Les caractéristiques capacitives du varactor sont non linéaires, ce qui permet un réglage dynamique des paramètres des filtres, des générateurs et des déphaseurs en temps réel.

Les varactors sont largement utilisés dans la technologie à haute fréquence, en particulier dans les circuits RF et micro-ondes, où leur petite taille et leur grande vitesse de réponse aux variations de tension permettent des applications dans les systèmes de communication modernes. Une structure semi-conductrice et un processus de dopage bien conçus influencent la plage de capacité réglable, la perte et la stabilité des paramètres en fonction de la température.

En raison de son fonctionnement à l'état inversé, la diode capacitive se caractérise par un courant de fuite très faible et une impédance d'entrée élevée, ce qui la rend utile dans les systèmes à Q élevé. Les matériaux typiques utilisés dans la fabrication des varactors sont le silicium et l'arséniure de gallium , qui permettent une large bande passante et de faibles pertes diélectriques.

Diodes capacitives

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI