+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un électrophore est un dispositif électrostatique classique utilisé pour générer et transférer une charge électrique à un potentiel élevé. Il se compose de deux éléments principaux : une base diélectrique (généralement faite d'un matériau isolant tel que la résine ou l'ébonite) et une plaque métallique munie d'une poignée isolante. Le fonctionnement de l'électrophore est basé sur le phénomène d'induction électrostatique, qui permet de générer des quantités importantes de charges de manière répétée sans déplacement mécanique.
Lors de son utilisation, la plaque diélectrique est chargée par frottement ou contact avec un autre corps électrifié. On lui applique ensuite un disque métallique qui se polarise sous l'influence d'un champ électrostatique : les charges de signe opposé sont attirées par la surface en contact avec le diélectrique , tandis que les charges de même signe sont repoussées. La mise à la terre instantanée de la plaque métallique permet à la charge de même signe de s'écouler, ne laissant que la charge opposée qui, lorsqu'elle est déconnectée de earthing et que la plaque est soulevée, peut être transférée ailleurs.
L'avantage de l'électrophore est qu'une fois la base diélectrique chargée une fois, il est possible d'acquérir une charge électrique de manière répétée à chaque cycle d'application, de mise à la terre et de déconnexion de la plaque métallique. Ce dispositif a été largement utilisé aux XVIIIe et XIXe siècles dans l'étude de l'électrostatique comme source de haute tension et comme outil d'enseignement pour illustrer les phénomènes électrostatiques de base. Bien qu'il ait été remplacé à l'époque moderne par des générateurs électrostatiques plus perfectionnés tels que les machines de Wimshurst et les générateurs de Van de Graaff, l'électrophore reste un exemple important dans l'histoire du développement de la science de l'électricité.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.