+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'électrostatique est la branche de la physique qui s'intéresse à l'étude des phénomènes associés aux charges électriques au repos et aux interactions électrostatiques entre elles. Elle décrit les lois régissant les forces électriques, la distribution des charges sur les surfaces des conducteurs, les propriétés des isolants et les effets des champs électriques sur les matériaux diélectriques. L'électrostatique constitue la base de la compréhension de phénomènes électromagnétiques plus complexes et trouve des applications à la fois dans la science et la technologie.
Le concept de base de l'électrostatique est la charge électrique , qui existe sous forme positive ou négative et qui est la source du champ électrique. La force d'interaction entre les charges est décrite par la loi de Coulomb, qui est un analogue de la loi de la gravité, mais qui tient compte du signe de la charge et de la possibilité de forces attractives et répulsives. La distribution du champ électrique dans l'espace est décrite par le potentiel électrique et les lignes de force du champ, tandis qu'à l'intérieur des matériaux diélectriques, la polarisation et l'effet de la constante diélectrique sur l'affaiblissement du champ sont analysés.
Dans les conducteurs, les charges s'accumulent sur les surfaces et se dirigent vers un état d'équilibre où le champ électrique à l'intérieur du matériau disparaît. Dans les isolants, en revanche, les charges restent localement piégées et le champ électrique peut pénétrer à travers le volume du matériau. L'électrostatique explique également des phénomènes tels que l'induction électrostatique, le blindage électrostatique et la distribution des charges sur les lames et les surfaces incurvées.
Les applications pratiques de l'électrostatique comprennent la conception de condensateurs, d'isolateurs, de blindages électrostatiques, ainsi que d'appareils tels que électroscopes, imprimantes laser, séparateurs électrostatiques et systèmes de dépoussiérage. La connaissance de ce domaine est également essentielle pour prévenir l'accumulation incontrôlée de charges dans les environnements industriels, où la décharge électrostatique (ESD) peut entraîner des dommages à l'équipement ou des risques d'incendie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.