+1 500 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Electroscope - définition

L'électroscope est un appareil simple utilisé pour détecter la présence de charges électrostatiques et pour observer les phénomènes liés à l'électricité statique . Son fonctionnement est basé sur le principe de la répulsion mutuelle des charges unidimensionnelles, ce qui permet de visualiser la présence et l'ampleur relative de l'électrisation d'un corps donné. Les électroscopes sont principalement utilisés à des fins pédagogiques et expérimentales, notamment pour enseigner les bases de l'électrostatique .

La conception classique d'un électroscope comprend une tige métallique terminée par une plaque ou une boule, à laquelle sont attachées deux fines feuilles de métal (généralement de l'or ou de l'aluminium), placées à l'intérieur d'un bouclier pour les protéger de l'air. À l'état non chargé, les bandes adhèrent l'une à l'autre, mais lorsqu'une charge est appliquée, elles divergent sous l'effet de la répulsion électrostatique. L'angle de divergence des feuilles dépend de la quantité de charge accumulée, bien que l'électroscope ne permette pas une mesure exacte de la charge, mais seulement une évaluation qualitative.

Il existe également des versions d'électroscopes dont l'aiguille tourne sous l'effet d'une différence de potentiel, ce qui permet des observations plus précises. Les versions modernes utilisent parfois des composants électroniques pour détecter et amplifier les effets électrostatiques, mais le principe de fonctionnement reste inchangé.

Les électroscopes sont sensibles aux influences environnementales, notamment à l'humidité de l'air, qui peut affecter la décharge des charges accumulées. C'est pourquoi l'instrument fonctionne mieux dans des conditions de laboratoire sèches. Dans le passé, les électroscopes ont également joué un rôle important dans l'étude des rayonnements ionisants, en tant que détecteurs de l'ionisation de l'air provoquant la chute progressive des feuilles, avant d'être remplacés par des instruments de mesure plus précis.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI