+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Émission spontanée - définition

L'émission spontanée est un phénomène quantique impliquant la transition spontanée d'un atome, d'une molécule ou d'un autre système quantique excité vers un état d'énergie inférieur, accompagnée de l'émission d'un photon. Ce processus se produit sans l'intervention d'un champ électromagnétique externe et constitue l'un des principaux mécanismes d'interaction de la matière avec le rayonnement.

En physique atomique, l'émission spontanée décrit la désexcitation d'un électron d'un état d'énergie supérieur à un état inférieur, ce qui entraîne la libération d'une partie de l'énergie sous la forme d'un photon dont la fréquence correspond à la différence entre les niveaux d'énergie. Ce processus étant aléatoire et incontrôlé, le rayonnement émis est aléatoire en termes de phase, de direction et de polarisation. Cela la distingue de l'émission forcée, dans laquelle un photon initie la transition et produit un rayonnement avec les mêmes paramètres que le photon d'excitation, ce qui est crucial dans le fonctionnement des lasers .

La probabilité d'une émission spontanée est décrite par le facteur d'Einstein A, qui dépend des propriétés des niveaux d'énergie et des constantes physiques. La durée de vie de l'état excité, qui est l'inverse de ce coefficient, détermine combien de temps un atome ou une molécule reste dans un état excité avant l'émission d'un photon.

L'émission spontanée joue un rôle fondamental dans de nombreux domaines de la science et de la technologie, notamment la spectroscopie, la physique des solides, l'astrophysique et la technologie des sources lumineuses. C'est le principal mécanisme d'émission de lumière dans les lampes fluorescentes, les diodes électroluminescentes (DEL) et les sources de rayonnement naturelles telles que les étoiles. Dans les systèmes optoélectroniques, il affecte les caractéristiques des sources lumineuses, le bruit optique et l'efficacité signal processing de la lumière.

Les diodes électroluminescentes

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI