+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Ferroélectrique - définition

Un Ferroélectrique est un matériau diélectrique qui présente une polarisation électrique spontanée qui peut être inversée sous l'influence d'un champ électrique externe. Cette polarisation ne résulte pas d'un champ momentané, mais d'un ordonnancement permanent des dipôles électriques dans la structure cristalline du matériau, même à l'équilibre thermodynamique. Ce phénomène est analogue aux propriétés des ferromagnétiques en référence à magnétisme et confère aux matériaux ferroélectriques un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles uniques.

La ferroélectricité ne se produit que dans certaines classes de cristaux asymétriques et dépend fortement de la température. Il existe une température de transition caractéristique appelée Température de Curie, au-delà de laquelle le matériau perd ses propriétés ferroélectriques et devient un paraélectrique - c'est-à-dire diélectrique avec une dépendance linéaire du champ de polarisation. En dessous de cette température, des domaines ferroélectriques se forment, c'est-à-dire des régions d'orientation dipolaire homogène dont l'arrangement peut être modifié par un champ appliqué.

Sous l'influence d'un champ électrique alternatif, le ferroélectrique présente une boucle caractéristique hystérésis dans le graphique de la polarisation en fonction de l'intensité du champ, ce qui confirme la présence de l'effet mémoire - la capacité de stocker en permanence l'état de polarisation.](/ca/fr/news/library-articles/page/69354/) Ces propriétés rendent les ferroélectriques utiles dans la fabrication de condensateurs à haute constante diélectrique, de transducteurs piézoélectriques, de capteurs, ainsi que dans les mémoires non volatiles [(FeRAM), où l'état logique est représenté par la direction de la polarisation.

Les matériaux ferroélectriques typiques sont le titanate de baryum (BaTiO₃), le titanate de plomb (PbTiO₃) et certains polymères, par exemple le PVDF (polyfluorure de vinylidène). Grâce à leur capacité à contrôler la polarisation au niveau microscopique, les ferroélectriques font également l'objet de recherches intenses dans le domaine de la nanotechnologie , de la spintronique et des circuits électroniques avancés de la prochaine génération.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI