+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La puissance électrique est une grandeur physique qui décrit la vitesse à laquelle l'énergie électrique est transférée, consommée ou convertie en une autre forme d'énergie, telle que la chaleur, la mécanique ou la lumière. Dans les systèmes électriques, la puissance est exprimée en watts (W) et est le produit de la tension et du courant. Dans le cas du courant continu, le calcul est sans ambiguïté, alors que pour le courant alternatif (AC)la relation de phase entre la tension et le courant doit être prise en compte, ce qui conduit à une distinction entre la puissance active, réactive et apparente.
La puissance active (P) représente l'énergie réelle transférée à la charge et transformée en travail utile ou en chaleur. La puissance réactive (Q) est liée au transfert d'énergie entre les éléments inductifs et capacitifs d'un circuit, qui n'effectuent pas de travail utile mais affectent les conditions de fonctionnement du réseau. La puissance apparente (S) est la somme géométrique des puissances active et réactive, exprimée en voltampères (VA) , et décrit le flux total d'énergie dans un circuit.
Le concept de facteur de puissance (cos φ) est également important dans l'analyse de la puissance électrique. Il décrit le rapport entre la puissance active et la puissance apparente et constitue une mesure de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie dans un circuit. Dans la pratique de l'ingénierie, l'objectif est de maximiser ce rapport afin de réduire les pertes d'énergie et d'améliorer la stabilité du réseau d'alimentation électrique.
La compréhension de la puissance électrique est cruciale pour la conception et le fonctionnement des équipements et des systèmes électriques . Elle permet de sélectionner correctement les protections, les conducteurs, les sources d'énergie et les systèmes de contrôle, ainsi que d'évaluer l'efficacité énergétique des systèmes. Dans les systèmes électriques à grande échelle, tels que les réseaux de transmission, la gestion de l'énergie est stratégique, car elle affecte le bilan énergétique et la fiabilité de l'approvisionnement.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.