+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le voltampère (VA) est une unité de puissance apparente utilisée en électrotechnique, en particulier dans les circuits de courant alternatif (CA) . Il s'agit du produit des valeurs efficaces de la tension (exprimée en volts ) et du courant (exprimé en ampères) dans une charge ou un appareil donné. Contrairement aux watts (W), qui se réfèrent à la puissance active - effectivement convertie en travail utile - le volt-ampère tient compte de la puissance totale fournie au système, quelle que soit la proportion de cette puissance qui est effectivement utilisée.
Dans les circuits à courant alternatif, en raison du déphasage possible entre la tension et le courant, la puissance totale fournie à la charge est divisée en puissance active (W), puissance réactive (var) et puissance apparente (VA). Le volt-ampère décrit précisément cette dernière et permet de déterminer les besoins maximaux de l'appareil par rapport à l'alimentation électrique, quel que soit le facteur de puissance (cos φ). Ceci est particulièrement important pour la conception des Alimentations, des transformateurs, des générateurs et des systèmes UPS, qui doivent être capables de supporter la totalité de la charge apparente.
La valeur de la puissance apparente n'est pas directement convertie en chaleur, en lumière ou en mouvement, mais elle influence la charge des composants du système électrique. Les volts-ampères sont donc utilisés comme paramètres nominaux qui déterminent la capacité de transmission et de conception de l'équipement électrique. Dans les systèmes monophasés, la puissance apparente est exprimée par la formule S = U × I, tandis que dans les systèmes triphasés - S = √3 × U × I, U et I étant les valeurs efficaces de la tension entre phases et du courant de ligne.
Malgré sa similitude avec le watt, l'unité VA indique clairement une différence dans la nature de la charge - en particulier lorsqu'il y a des composants inductifs ou capacitifs qui ne consomment pas d'énergie mais affectent le flux de puissance total dans le réseau. Dans la pratique, la distinction entre VA et W est cruciale pour la sélection et le fonctionnement corrects des équipements dans les installations à courant alternatif.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.