+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) est une technique avancée de modulation et de multiplexage utilisée dans les systèmes de transmission numérique qui implique la transmission simultanée de données à l'aide de plusieurs porteuses mutuellement orthogonales de fréquences différentes. Chacune de ces porteuses est modulée indépendamment, généralement à l'aide de la modulation QAM ou PSK, ce qui permet de transmettre plusieurs informations en parallèle dans un seul canal de transmission.
L'une des caractéristiques de l'OFDM est l'utilisation de l'orthogonalité des signaux porteurs, ce qui signifie que leurs fréquences sont sélectionnées de manière à ne pas interférer les unes avec les autres, malgré le chevauchement partiel des spectres. Cela permet d'utiliser très efficacement la largeur de bande disponible, tout en limitant les interférences entre canaux (ICI). La transmission basée sur l'OFDM est immunisée contre les trajets multiples, c'est-à-dire le phénomène de retard et d'interférence causé par les réflexions du signal, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements présentant une grande variabilité de propagation, tels que les réseaux sans fil.
Cette technique est largement utilisée dans les systèmes de télécommunications modernes, y compris les normes Wi-Fi, LTE, 5G NR, DVB-T/T2, DAB et les technologies DSL à large bande. L'un des éléments clés de la mise en œuvre de l'OFDM est l'utilisation de la transformée de Fourier rapide (FFT) et de son inverse (IFFT), qui permettent une conversion efficace du signal entre les domaines de la fréquence et du temps.
L'OFDM offre une grande souplesse dans le choix des paramètres de transmission, tels que le nombre de porteuses, la largeur de bande ou le type de modulation, ce qui permet d'adapter dynamiquement le système aux conditions du canal et aux exigences de l'utilisateur. Cependant, il nécessite une synchronisation précise de la fréquence et du temps, ainsi que des méthodes avancées de correction des erreurs pour garantir une fiabilité et une qualité élevées de la transmission des données dans des conditions réelles.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.