+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
[L'optoélectronique est un domaine interdisciplinaire de la science et de la technologie qui s'intéresse à l'étude, à la conception et à l'application de dispositifs et de systèmes qui exploitent les phénomènes associés à l'interaction de la lumière et du rayonnement électromagnétique](/ca/fr/news/library-articles/page/62158/) avec la matière semi-conductrice. Elle englobe les processus de conversion de l'énergie lumineuse en signaux électriques et vice versa, ainsi que la transmission d'informations à l'aide de la lumière. Elle est basée sur les lois de la physique des solides, de l'électrodynamique et de la mécanique quantique.
Les principaux domaines d'application de l'optoélectronique comprennent les dispositifs d'émission de lumière tels que les diodes électroluminescentes (DEL), les lasers à semi-conducteurs ou les sources de lumière cohérente, ainsi que les détecteurs de rayonnement tels que les photodiodes, les phototransistors ou les matrices CCD et les matrices CMOS. Les éléments de couplage optique, tels que les optocoupleurs, qui permettent la transmission sans contact de signaux électriques à l'aide de la lumière, jouent également un rôle important. Dans les technologies de télécommunications, l'optoélectronique est à la base du fonctionnement des fibres optiques et des systèmes de transmission optique à grande largeur de bande .
Cette technologie est utilisée dans un large éventail de domaines - de l'industrie électronique à l'automatisation , en passant par la médecine, les systèmes militaires, les capteurs et les technologies de l'information. Grâce aux progrès de la miniaturisation et de l'intégration, des circuits optoélectroniques sous forme de structures intégrées sont en cours de développement, permettant la création de systèmes complexes de détection, de traitement et d'émission de lumière dans une seule puce. Le développement de la photonique intégrée, dans laquelle les composants optiques et électroniques fonctionnent ensemble à l'échelle microscopique, revêt une importance particulière.
L'optoélectronique combine les propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs avec les processus d'émission contrôlée et d'absorption des photons pour créer des technologies avancées de mesure, de communication et d'information. Son développement est motivé par la nécessité d'augmenter les taux de transmission de données, la précision des mesures et l'efficacité énergétique des appareils.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.