+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mémoire statique (SRAM) - définition

La mémoire statique à accès aléatoire (SRAM) est un type de mémoire semi-conductrice à accès libre éphémère qui stocke les données de manière invariable tant qu'elle est alimentée en électricité. Contrairement à la mémoire dynamique (DRAM), la SRAM ne nécessite pas de rafraîchissement périodique du contenu des cellules de la mémoire, car les informations sont stockées sous la forme d'états logiques stables de circuits bistables, généralement composés de six transistors.

De par sa conception, la SRAM se caractérise par des temps d'accès très rapides et des vitesses de fonctionnement élevées, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications nécessitant une lecture et une écriture des données à la vitesse de l'éclair. C'est pourquoi elle est utilisée, entre autres, comme cache dans les microprocesseurs, tampons de données et registres internes. Sa structure permet également une plus grande tolérance aux pannes et une plus faible complexité du contrôleur par rapport à la mémoire dynamique.

Techniquement, chaque cellule SRAM fonctionne comme une bascule bistable qui peut conserver l'un des deux états logiques sans avoir besoin d'être régénérée tant que la tension d'alimentation est maintenue. L'absence de besoin de rafraîchissement des données contribue à la simplicité du circuit de contrôle, mais augmente en même temps la surface d'une seule cellule, ce qui limite la densité d'empaquetage et la capacité de la mémoire par rapport à la DRAM.

La SRAM est une mémoire éphémère, ce qui signifie qu'elle perd toutes les informations stockées lorsqu'elle n'est plus alimentée. Toutefois, cette technologie présente l'avantage d'une faible consommation d'énergie au repos et d'un accès immédiat aux données, ce qui la rend idéale pour les systèmes où la vitesse et la fiabilité sont importantes. En raison de son coût de fabrication plus élevé et de sa taille plus importante, la SRAM n'est pas utilisée comme mémoire principale, mais comme composant spécialisé pour soutenir les processeurs et les circuits numériques à grande vitesse.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI