+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Potentiomètre est une résistance réglable à trois bornes dont la valeur de résistance peut être ajustée en changeant la position du contact mobile par rapport à l'élément résistif. Sa fonction principale est le contrôle précis de la tension ou du courant dans les systèmes électriques et électroniques, ce qui en fait un élément clé des systèmes de contrôle, de régulation et de mesure.
La conception du potentiomètre comprend un chemin résistif fixe fait de matériaux aux caractéristiques électriques stables, tels que le carbone, le cermet, le manganèse ou les polymères conducteurs, et un curseur mobile coulissant ou rotatif qui modifie le point de division de la tension. Les caractéristiques de la résistance peuvent être linéaires, c'est-à-dire que la variation de la valeur de la résistance est proportionnelle au mouvement du curseur, ou logarithmiques, utilisées dans les applications audio où le contrôle du gain doit être ajusté pour s'adapter à la perception auditive de l'homme.
Le fonctionnement du potentiomètre est basé sur le principe du diviseur de tension , dans lequel la tension d'entrée est divisée en deux parties en fonction de la position actuelle du contact mobile. Il permet ainsi de régler en douceur des paramètres électriques tels que le volume dans les systèmes acoustiques, la fréquence dans les générateurs de signaux ou la vitesse dans les contrôleurs de moteurs électriques.
Selon leur conception, les potentiomètres peuvent être soit rotatifs, le réglage s'effectuant par rotation de l'axe, soit à glissière, la modification de la résistance s'effectuant par déplacement linéaire du contact. Pour les applications de haute précision, on utilise des potentiomètres multitours, qui permettent un réglage plus précis de la valeur de la résistance. Les systèmes numériques utilisent des potentiomètres électroniques, où la variation de la résistance est réalisée au moyen de réseaux de résistances commutées contrôlées par des signaux binaires.
La durabilité et la précision d'un potentiomètre dépendent de la qualité du matériau du chemin résistif et de la mécanique du contact mobile, et l'usure peut entraîner un effet de "tremblement" résultant d'un contact électrique instable. Les systèmes exigeant une certaine fiabilité utilisent des potentiomètres sans contact, tels que des codeurs optiques ou magnétorésistifs, qui éliminent le problème de l'usure mécanique et augmentent la durée de vie de l'appareil.
Dans les systèmes d'automatisation industrielle, les potentiomètres servent de capteurs de position angulaire et linéaire, en interface avec les systèmes à microprocesseur et les convertisseurs analogiques-numériques pour permettre un contrôle dynamique des paramètres. Dans la technologie audio et les instruments de musique, ils sont utilisés dans les systèmes d'égalisation audio et d'équilibrage des signaux, et dans les systèmes d'éclairage, ils permettent de régler en continu l'intensité lumineuse.
L'intégration des potentiomètres dans les systèmes électroniques modernes comprend l'utilisation de circuits de compensation de la température, la miniaturisation dans les systèmes MEMS et la mise en œuvre de la technologie tactile dans les panneaux de commande, qui permet un réglage intuitif des paramètres dans les interfaces .
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.