+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Simens (S) - définition

Simens (S) est l'unité SI de conductivité électrique , qui est l'inverse de ohm (Ω), l'unité de résistance électrique. Il indique la capacité d'un composant ou d'un matériau à conduire l'électricité. Un simens correspond à la conductivité pour laquelle un courant d'un ampère (A) traverse un élément sous une tension appliquée d'un volt (V). Mathématiquement, elle s'exprime par S = A/V, ce qui reflète la relation linéaire entre la tension et le courant dans un conducteur selon la loi d'Ohm.

Dans les systèmes électroniques et électriques, la conductivité mesurée en simens se réfère à la fois aux propriétés des composants individuels - tels que les Résistances, les Diodes ou les Transistors - et à l'ensemble des matériaux ou des structures dans lesquels le courant circule. Dans le cas des matériaux, la conductivité (également connue sous le nom d'induction) est exprimée comme l'inverse de la résistivité et dépend de la composition chimique, de la structure cristalline et de la température.

Cette unité est également applicable dans l'analyse des circuits à courant alternatif, où elle est utilisée pour décrire la conductance - la composante réelle de l'admittance - c'est-à-dire l'inverse de l'impédance. En raison de son utilisation répandue dans le génie électrique, l'électronique, les télécommunications et la physique des solides, le simens est un élément important de l'analyse du comportement des systèmes électriques, permettant une modélisation précise du flux de charge et des pertes d'énergie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI