+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le flux de rayonnement est une grandeur physique décrivant la puissance totale de l'énergie rayonnante émise, transmise ou reçue par une surface spécifique par unité de temps. Dans le système SI , il est exprimé en watts (W), et sa valeur se réfère à l'énergie électromagnétique totale couvrant une gamme de longueurs d'onde allant de la radio au rayonnement gamma. Le concept est utilisé en physique, en ingénierie optique, en photonique, en ingénierie thermique et en ingénierie de l'éclairage.
Le flux radiatif est une généralisation du concept de puissance aux cas où le vecteur énergétique est un rayonnement plutôt qu'un flux de masse ou un courant électrique. Dans le contexte du rayonnement électromagnétique , peut se référer aux ondes continues et pulsées. Pour les sources ponctuelles, il est lié à l'émission d'énergie dans toutes les directions de l'espace, tandis que pour les sources directionnelles, il décrit l'intensité du rayonnement concentré dans un angle solide spécifique.
Selon le contexte, le flux radiant peut se référer au rayonnement émis (par exemple par un corps noir), passant à travers une surface donnée (par exemple dans l'analyse de la transmission des ondes électromagnétiques), ou absorbé par un matériau. Dans les applications techniques et industrielles, les dérivés de cette quantité - tels que la densité de flux radiant ou la luminance - qui prennent en compte la distribution spatiale et spectrale de l'énergie rayonnante, revêtent une importance particulière.
Dans le domaine de l'énergie et de la photovoltaïque, le flux de rayonnement solaire (appelé irradiance) est un paramètre clé qui détermine la quantité d'énergie disponible pour la conversion en électricité. Dans le domaine de la radiométrie et de la spectroscopie, il permet d'analyser les propriétés d'émission et d'absorption de divers matériaux. Dans les systèmes de mesure, des détecteurs sensibles à l'énergie radiante et étalonnés par rapport à des sources de référence connues sont utilisés pour déterminer cette quantité.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.