+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Supercondensateurs est un élément de stockage de l'énergie électrique doté d'une capacité beaucoup plus élevée que les condensateurs électrolytiques traditionnels, mais qui fonctionne selon des principes différents de ceux des piles chimiques classiques. Également connu sous le nom de condensateur à double couche ou de supercondensateurs, il utilise le phénomène de double couche électrique et, dans certaines conceptions, l'effet de pseudo-capacité, qui permet l'accumulation de charges très importantes tout en conservant une taille relativement petite et une efficacité élevée du cycle de charge-décharge.
La structure d'un Supercondensateurs est basée sur l'utilisation d'électrodes à grande surface spécifique, le plus souvent en charbon actif poreux, et d'un électrolyte , dans lequel la séparation des charges a lieu à la limite de phase. Ce processus entraîne la formation d'une double couche électrique dont la capacité peut atteindre des centaines ou des milliers de farads (F). Il n'y a pas de réaction chimique complète, comme dans les Accumulateurs, ce qui se traduit par une durée de vie beaucoup plus longue du dispositif - le nombre de cycles de fonctionnement peut atteindre des millions.
Les supercondensateurs combinent les caractéristiques des condensateurs et des accumulateurs, offrant une densité de puissance élevée (c'est-à-dire la capacité de transférer de l'énergie rapidement) et une densité d'énergie modérée (c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée par masse ou par volume). Leur tension de fonctionnement est relativement faible, c'est pourquoi on utilise souvent des circuits en série avec des circuits d'équilibrage supplémentaires.
En pratique, ils sont utilisés dans les systèmes de récupération d'énergie (par ex. KERS dans les véhicules), les Alimentations de secours, les appareils mobiles, l'électronique grand public, et comme tampon d'énergie dans les systèmes pulsés et les systèmes sources d'énergie renouvelables. Leurs avantages sont les suivants : charge rapide, faible résistance résistance interne et résistance aux températures extrêmes et aux conditions mécaniques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.