+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Weber (Wb) est une unité dérivée du système SI utilisée pour mesurer le flux magnétique. Il est défini comme la quantité de flux magnétique qui, dans un circuit électrique fermé , provoque l'induction d'une force électromotrice d'un volt (V), lorsqu'il subit un changement homogène en une seconde. Formellement, un weber correspond à un tesla (T) fois un mètre carré (1 Wb = 1 T-m²).
Cette unité porte le nom du physicien allemand Wilhelm Weber, cofondateur de l'électromagnétisme, et a été adoptée comme norme dans la nomenclature électromagnétique. Le flux magnétique décrit quantitativement l'intensité du champ magnétique qui traverse une surface donnée. Il s'agit d'une quantité scalaire, c'est-à-dire l'intégrale du champ magnétique par rapport à la surface traversée.
Dans la pratique, l'unité de Weber est utilisée dans l'analyse des circuits magnétiques, dans la conception des transformateurs, des bobines, des moteurs électriques, des générateurs et dans les questions liées à l'induction électromagnétique. Dans le contexte de la loi de Faraday, la variation du flux magnétique dans le temps est la cause directe de la force électromotrice, qui est le principe de fonctionnement fondamental de nombreux appareils électriques.
Étant donné que la valeur d'un weber est relativement importante par rapport aux applications techniques typiques, des parties aliquotes de cette unité, telles que le milliweber (mWb) ou le microweber (μWb), sont souvent utilisées dans la pratique technique. La mesure et l'analyse du flux magnétique à l'aide de l'unité weber permettent de déterminer avec précision les propriétés magnétiques des matériaux et les caractéristiques dynamiques des systèmes électromagnétiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.